Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum Be- und Entladen eines Laser-Bearbeitungszentrums von TRUMPF

Die hohen Maschinenstundensätze des Laser-Bearbeitungszentrums machen eine produktive Be- und Entladung der Bleche unverzichtbar. Auch die ergonomische Gestaltung des manuellen Prozesses muss dabei berücksichtigt werden. Die Firma Schmalz bietet in Kooperation eine spezielle Beladeeinheit für die Trumpf 1030, bestehend aus einem Vakuum-Hebegerät inkl. Kettenzug und einem Säulenschwenkkran, an.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic ist besonders für die Handhabung von Blechen geeignet. Das Hebegerät ist mit acht Saugplatten ausgerüstet. Diese halten das Werkstück schonend und hinterlassen dabei keinerlei Abdrücke. Über eine Quertraverse können die Saugplatten beliebig auf die Größe des Werkstücks angepasst werden. Der Bedienbügel ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Eine Warneinrichtung warnt den Anwender bei zu geringem Vakuum oder auch bei einem Stromausfall durch ein akustischen Signal. Das sorgt für höchste Sicherheit während des gesamten Handhabungsprozesses. Durch die extreme Robustheit des Hebegeräts ist eine hohe Lebensdauer garantiert. Der Säulenschwenkkran ist direkt auf das Laser-Bearbeitungszentrum von Trumpf montiert. Dies garantiert ein einfaches Be- und Entladen des Bearbeitungszentrums. Durch das Vakuum-Hebegerät und den Säulenschwenkkran konnte die Be- und Entladung produktiv und ergonomisch gestaltet werden.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.