Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal

Kare borular için esnek bir kaldırma yardımcısı olarak vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Light

Tarım makinelerinin ön montajı sırasında, kare çelik boruların bir paletten montaj alanına taşınması gerekir. Bu amaçla, basit bir kurulumla aynı anda birden fazla yerde kullanılabilen esnek bir kaldırma cihazına ihtiyaç duyulmuştur.

Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Light, vinç üzerine basit kurulum sayesinde hızlı devreye alma sağlar. Devreye alma için sadece basınçlı hava gereklidir. Kare boruları hızlı ve kolay bir şekilde hareket ettirmek için, vakumlu kaldırma cihazı 250 mm çapında bir vantuz  SPU ile donatılmıştır. Böylece 100 kg yüke kadar yorulmadan ve ergonomik çalışma garanti edilirken, burada gösterilen kare boruların ağırlığı sadece 25 ila 40 kg arasındadır.

Daha fazla göster
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.