Schmalz

Manipulación manual • Metal / Chapa • Chapa • Elevadores por vacío VacuMaster Comfort

Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para la manipulación horizontal de piezas de chapa

Paralelamente a la adquisición de un centro de mecanizado CNC para el corte de piezas de chapa mediante técnica láser, se debía organizar el transporte logístico. El cliente necesitaba un aparato de elevación por vacío cómodo de manejar y que pudiera garantizar la velocidad correspondiente.

Con el aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort se encontró la solución perfecta. Este auxiliar de elevación está preparado en este caso para cargas de hasta 500 kg y chapa con el formato medio de 0,8 a 25 mm de espesor. Dispone de seis placas de ventosa que se pueden adaptar individualmente al tamaño de la pieza en cuestión. Gracias al empleo de un plástico técnico vanguardista es posible un desplazamiento sencillo y sin arañazos del travesaño transversal y de las ventosas. El aparato elevador VacuMaster Comfort permite un trabajo seguro y ergonómico. Del manejo se encarga una sola persona, que puede controlar el aparato pulsando botones.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta