Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vacuum Lifting Device VacuMaster Comfort Enables the Loading and Unloading of Sheet Metal Parts

Parallel to the purchase of a CNC machining center, in which sheet metal parts can be cut using laser technology, the logistical transport also needed to be organized. The customer required a lifting device that was easy to operate and that ensured the necessary speed.

The optimum solution was found with the vacuum lifting device VacuMaster Comfort. In this case, the lifting aid is designed for loads weighing up to 500 kg and medium-sized metal sheets with thicknesses of 0.8 to 25 mm. It has six suction plates that can be adapted to the specific size of the respective workpiece. Due to the use of state-of-the-art engineering plastic, the crossbeam and the suction cups can be moved easily and without scratching the sheet metal. The lifting device VacuMaster Comfort allows the work to be performed safely and ergonomically. Only one person is required for operation, who can control the device ergonomically by the push of a button.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.