Schmalz

Manipulación eficiente, trabajo ergonómico

Cualquiera que cargue o descargue manualmente docenas de contenedores cada día conoce el problema: cajas de cartón pesadas, posturas incómodas, empleados agotados. Los sistemas de banda portátiles Destuff-it™ y Restuff-it™ ponen remedio y se amortizan antes de lo esperado. Con ellos, Schmalz ofrece una solución que ejecuta tres objetivos al mismo tiempo: mayor productividad, mejores condiciones de trabajo y beneficios de costes mensurables.

El sistema transportador Destuff-it™ es autopropulsado y transporta cargas de hasta 75 kilogramos de peso y con una anchura máxima de 610 milímetros.

Se necesita algo más que empleados motivados para mantener el funcionamiento de las operaciones. Se necesita tecnología inteligente para aumentar la productividad y aliviar la carga sobre sus espaldas al mismo tiempo. Aquí es exactamente donde entran en juego los sistemas de banda portátiles Destuff-it™ y Restuff-it™. Estas soluciones diseñadas ergonómicamente son adecuadas para empresas que manipulan un gran número de contenedores cada día. Destuff-it™ apoya la descarga, mientras que la variante bidireccional Restuff-it™ carga y descarga cajas de carga utilizando la misma cinta transportadora. Ambos sistemas se adaptan a las respectivas exigencias y son especialmente eficaces cuando el espacio es reducido: en contenedores y bodegas de camiones.

Los empleados utilizan los sistemas al final de las líneas de transporte para clasificar los distintos artículos mientras la mercancía se transporta automáticamente hacia adelante. Los operadores pueden utilizar los sistemas para paletizar paquetes, cajas, sacos y equipaje de forma eficiente y profesional. Son especialmente adecuados para mercancías sin paletizar y sin clasificar. Con un rendimiento de dos contenedores al día, la máquina se amortiza en menos de dos años. Los recargos por horas extraordinarias en horas punta se reducen notablemente y la utilización de los muelles mejora de forma significativa.

La diferencia está en los detalles

La plataforma móvil del operador puede elevarse hasta una altura de 699 milímetros y acerca a la persona a todos los envases, ya sea en la parte inferior o en lo alto. La cabeza del sistema, desplazable por todos los lados, se adapta a cualquier posición de la pared del contenedor. La plataforma puede soportar 250 kilogramos, mientras que la propia cinta transportadora mueve cargas de hasta 75 kilogramos. Con una anchura de 610 milímetros y una velocidad de 3,7 metros por segundo, Destuff-it™ y Restuff-it™ transportan hasta 2.000 cajas de cartón por hora fuera del contenedor. El operador controla la máquina a través de una consola de fácil acceso. Los sistemas transportadores son autopropulsados y pueden trasladarse fácilmente de muelle de carga a muelle de carga. Ambos sistemas de transporte están muy disponibles para las horas punta, y las averías son una excepción. Así lo garantiza, por ejemplo, la cinta modular, cuyas piezas de desgaste pueden sustituirse rápida y fácilmente.

La seguridad ante todo

Sofisticadas funciones de seguridad protegen a los operadores durante el funcionamiento. Antes de que una persona quede atrapada, el sistema registra el bloqueo y detiene la cinta. Las tiras de LED aportan luz en la oscuridad y reducen el riesgo de tropiezos. Lo confirma un estudio de la Universidad Estatal de Ohio (EE.UU.): El sistema de cintas reduce considerablemente la tensión de los músculos de los hombros y la espalda y la columna vertebral en comparación con el trabajo manual. Esto también aumenta la satisfacción de los empleados.

Gracias al sistema de banda portátil Destuff-it™, los empleados pueden descargar hasta 2.000 paquetes por hora casi sin esfuerzo.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta