Schmalz

Manual handling

Panel VacuMaster

El VacuMaster Panel permite manipular paneles sándwich de gran formato y elementos de fachada de hasta 400 kg de peso. El dispositivo, diseñado para su uso en exteriores, es ideal para el montaje de tejados y paredes, el montaje de elementos de fachada y revestimiento para la construcción de contenedores, y el transporte de elementos de pared durante el montaje de, por ejemplo, cámaras frigoríficas o celdas frigoríficas.

Gracias a sus controles intuitivos, sus dispositivos de seguridad integrados y su robusta construcción, VacuMaster Panel permite trabajar con precisión, eficiencia y ahorro de energía, incluso en condiciones difíciles. Funciones como las señales de advertencia acústicas y visuales y un circuito de vacío doble garantizan la máxima seguridad durante cada funcionamiento de elevación.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.