Schmalz

Manipulación manual • Logística • Cartón • Tubos elevadores por vacío JumboFlex

Elevador de tubo de vacío JumboFlex la manipulación rápida y ergonómica de cartones

Hasta ahora, las pequeñas piezas electrónicas embaladas en cajas de cartón tenían que sacarse de cajas de transporte y depositar en palets a mano. Este proceso costaba tiempo y ponía a prueba la paciencia de los empleados, ya que las cajas de cartón se sacaban con mucha dificultad de las cajas de trasporte debido a las altas paredes de estas últimas.

El elevador de tubo de vacío JumboFlex es la solución óptima para reubicar cajas de cartón rápidamente. Los procesos de sujeción y elevación se realizan exclusivamente con vacío, lo que permite una alta flexibilidad con las mercancías de un peso de hasta 35 kg. El elevador de tubo en combinación con la pluma giratoria mural aprovecha al completo la superficie de trabajo disponible.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta