Schmalz

Manipulación manual • • • Tubos elevadores por vacío JumboFlex

Tubos elevadores por vacío JumboFlex - Puesta en servicio sencilla

Con el equipo de elevación por vacío JumboFlex, podrá mover mercancías ligeras de hasta 50 kg de peso de forma ergonómica y con un elevado número de ciclos. Su asa de manejo se adapta cómodamente a la mano, lo que permite un funcionamiento prolongado y sin fatiga.

Con el control intuitivo de dos botones, puede levantar, bajar y soltar la carga de forma dinámica y controlada y suspender cargas a cualquier altura. Sus amplias prestaciones convierten a la JumboFlex en una máquina polivalente y versátil. La garra de vacío se puede cambiar rápidamente mediante un sistema de cambio rápido de serie.

Con la función de basculación opcional, las piezas aspiradas lateralmente basculan automáticamente de nuevo a una posición horizontal y pueden girar sin fin en esta posición.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta