Schmalz

FEL : Le plus plat des préhenseurs de surface

Schmalz a mis au point un nouveau préhenseur pour la manutention verticale des écrans. Mais le FEL peut faire bien plus : Il est si plat qu'il prouve également sa force dans d'autres tâches de handling automatisé dans des surfaces confinées ou avec des contours interférents critiques.

Avec une hauteur d'installation de seulement 26,5 millimètres, le FEL s'insère profondément dans les boîtes de transport et les compartiments d'étagères.

Une pièce de 1 cent mesure 16,25 millimètres de diamètre. Le profilé de base du nouveau préhenseur de surface de Schmalz est à peine plus haut. À cela s'ajoute une mousse de joint en mousse de dix millimètres d'épaisseur. En même temps, le nouveau FEL impressionne par sa hauteur de 26,5 millimètres. Lors du développement, les experts du vide de Schmalz ont également pensé à l'utilisation d'énergie et aux coûts d'exploitation : Ils ont segmenté le préhenseur de surface en jusqu'à quatre zones qui peuvent être commandées et contactées individuellement. Pour que les contours gênants soient aussi réduits que possible, les différentes zones d'aspiration sont alimentées par des canaux intégrés dans le profilé. Le vide est créé par des générateurs de vide externes.

Le corps principal en aluminium et la construction modulaire légère maintiennent le poids du FEL en dessous de trois kilogrammes et permettent une capacité de charge élevée allant jusqu'à 1400 N en position d'installation verticale. Le nouveau système de préhension vide peut ainsi plonger profondément dans les caisses de transport ou les compartiments d'étagères, mais aussi retirer et déposer de manière dynamique des pièces telles que des moniteurs de différentes dimensions et dans différentes positions de prise. La mousse de joint en joint est particulièrement respectueuse de la surface de la pièce, a une longue durée de vie et est facile à remplacer grâce à un film à changement rapide.

Le nouveau préhenseur de surface de Schmalz est extrêmement plat et, grâce à la mousse joint en joint, il respecte toutes les surfaces.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.