Schmalz

FEL: 영역 그리퍼 중 가장 평평한 제품입니다.

슈말츠는 스크린의 수직 핸들링을 위한 새로운 그리퍼를 개발했습니다. 하지만 FEL은 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다: 이 제품은 매우 평평하여 좁은 공간이나 중요한 간섭 윤곽선이 있는 다른 자동화된 핸들링 작업에서도 그 강점을 입증합니다.

설치 높이가 26.5mm에 불과한 FEL은 운송 상자나 선반 칸에 깊숙이 들어갈 수 있습니다.

1센트 동전의 지름은 16.25밀리미터입니다. 슈말츠의 새로운 영역 그리퍼의 베이스 섹션은 이보다 약간 더 높습니다. 여기에 10밀리미터 두께의 실링 폼이 추가되었습니다. 동시에 새로운 FEL은 26.5밀리미터의 높이가 인상적입니다. 슈말츠의 진공 전문가들은 개발 과정에서 에너지 효율과 운영 비용도 염두에 두었습니다: 이들은 영역 그리퍼를 개별적으로 제어하고 끌 수 있는 최대 4개의 구역으로 세분화했습니다. 간섭 윤곽을 가능한 한 작게 유지하기 위해 개별 흡입 구역은 섹션에 통합된 채널을 통해 공급됩니다. 진공은 외부 진공 발생기를 통해 구축됩니다.

알루미늄으로 제작된 본체와 모듈식 경량 설계 덕분에 FEL의 무게는 3kg 미만으로 유지되며 수직 설치 위치에서 최대 1400N의 높은 하중 용량이 가능합니다. 따라서 새로운 진공 그립 시스템은 운송 상자나 선반 구획 깊숙이 들어갈 수 있으며 모니터와 같은 공작물을 다양한 크기와 픽업 위치에서 동적으로 제거 및 보관할 수 있습니다. 실링 폼은 공작물 표면에 특히 부드럽고 수명이 길며 퀵 체인지 필름 덕분에 쉽게 교체할 수 있습니다.

슈말츠의 새로운 에어리어 그리퍼는 매우 평평하며 실링 폼 덕분에 어떤 표면에서도 부드럽게 사용할 수 있습니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.