Schmalz

FEL: De platste van de vlakke grijpers.

Schmalz heeft een nieuwe grijper ontwikkeld voor de verticale handling van beeldschermen. Maar de FEL grijper kan veel meer: Hij is zo plat dat hij ook zijn kracht bewijst bij andere geautomatiseerde handlingstaken in kleine ruimtes of bij kritische storende contouren.

Met een inbouwhoogte van slechts 26,5 millimeter duikt de FEL diep in transportboxen en rekken.

Een muntstuk van 1 cent heeft een diameter van 16,25 millimeter. Het basisprofiel van de nieuwe vlakke grijper van Schmalz is nauwelijks hoger. Daarbij komt nog een tien millimeter dik schuim voor de pakking. Tegelijkertijd overtuigt de nieuwe FEL met een hoogte van 26,5 millimeter. De vacuümexperts van Schmalz hadden bij de ontwikkeling ook oog voor energie-efficiency en bedrijfskosten: Ze segmenteerden de vlakke grijper in maximaal vier zones die individueel kunnen worden gestuurd en uitgeschakeld. Om de storende contouren zo klein mogelijk te houden, worden de afzonderlijke zuigzones op in de sectie geïntegreerde kanalen aangesloten. Het vacuüm wordt opgebouwd door externe vacuümgeneratoren.

De body van aluminium en de modulaire lichtgewicht constructie houden het eigengewicht van de FEL onder de drie kilogram en maken een hoog draaggewicht mogelijk tot 1400 N in een verticale installatiepositie. Daardoor kan het nieuwe vacuüm-grijpsysteem diep in transportboxen of schapruimtes duiken en ook werkstukken zoals monitors in verschillende afmetingen en opnameposities dynamisch uitnemen en neerleggen. Het schuim is bijzonder zacht voor het werkstukoppervlak, heeft een lange levensduur en is gemakkelijk te vervangen dankzij de snelwisselfolie.

De nieuwe vlakke grijper van Schmalz is extreem plat en dankzij het afdichtschuim zacht voor elk oppervlak.

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.