Schmalz

FEL: La más plana de las garras de superficie

Schmalz ha desarrollado una nueva garra para el handling vertical de cribas. Pero la FEL puede hacer mucho más: Es tan plana que también demuestra su fuerza en otras tareas automatizadas de handling en superficies reducidas o con contornos críticos que interfieren.

Con una altura de instalación de sólo 26,5 milímetros, el FEL se sumerge profundamente en cajas de transporte y compartimentos de estanterías.

Una moneda de 1 céntimo mide 16,25 milímetros de diámetro. El perfil básico del nuevo plano aspirante de Schmalz es apenas más alto. A ello se añade una esponja de junta de diez milímetros de grosor. Al mismo tiempo, la nueva FEL impresiona con algo más que sus 26,5 milímetros de altura. Los expertos en vacío de Schmalz también tuvieron en mente la eficiencia energética y los costes operativos durante el desarrollo: Segmentaron el plano aspirante de la superficie en hasta cuatro zonas que pueden controlarse y desconectarse individualmente. Para reducir al máximo los contornos perturbadores, las zonas de aspiración individuales se alimentan mediante canales integrados en el perfil. El vacío se genera mediante generadores de vacío externos.

El cuerpo base de aluminio y el diseño modular ligero mantienen el peso del FEL por debajo de los tres kilogramos y permiten una elevada capacidad de carga de hasta 1400 N en posición de instalación vertical. Esto permite al nuevo sistema de ventosas de vacío sumergirse profundamente en cajas de transporte o compartimentos de estanterías y también retirar y depositar dinámicamente piezas de trabajo como monitores en varias dimensiones y posiciones de recogida. La esponja de sellado es especialmente cuidadosa con la superficie de la pieza, tiene una larga vida útil y es fácil de sustituir gracias a la lámina de cambio rápido.

El nuevo plano aspirante de Schmalz es extremadamente plano y, gracias a la esponja de junta, cuidadoso con cualquier superficie.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.