Schmalz

FEL: la più piatta delle pinze di presa ad area

Schmalz ha sviluppato una nuova pinza di presa per l'handling verticale dei vagli. Ma il FEL può fare molto di più: È così piatto che dimostra la sua forza anche in altri compiti di handling automatizzato in superfici ristrette o con contorni critici di interferenza.

Con un'altezza di installazione di soli 26,5 millimetri, il FEL si inserisce in profondità nelle scatole di trasporto e nei vani delle scaffalature.

Una moneta da 1 centesimo misura 16,25 millimetri di diametro. Il profilo base della nuova pinza di presa ad area di Schmalz è appena più alto. A ciò si aggiunge una guarnizione in espanso spessa dieci millimetri. Allo stesso tempo, il nuovo FEL colpisce per la sua altezza di 26,5 millimetri. Durante lo sviluppo, gli esperti del vuoto di Schmalz hanno tenuto conto anche dell'utilizzazione di energia e dei costi di gestione: Hanno segmentato la pinza di presa ad area in un massimo di quattro zone che possono essere controllate e interrotte individualmente. Per ridurre al minimo i contorni di disturbo, le singole zone di aspirazione sono collegate elettricamente a canali integrati nel profilo. Il vuoto viene generato da generatori di vuoto esterni.

Il corpo base in alluminio e la struttura modulare leggera mantengono il peso del FEL al di sotto dei tre chilogrammi e consentono un'elevata capacità di carico fino a 1400 N in posizione di installazione verticale. Ciò consente al nuovo sistema di presa a vuoto di immergersi in profondità nelle scatole di trasporto o nei vani degli scaffali e di rimuovere e depositare dinamicamente pezzi come i monitor in varie dimensioni e posizioni di prelievo. La guarnizione in espanso è particolarmente delicata sulla superficie del pezzo, ha una lunga durata ed è facile da sostituire grazie alla pellicola a cambio rapido.

La nuova pinza di presa ad area di Schmalz è estremamente piatta e, grazie alla guarnizione in espanso, delicata su qualsiasi superficie.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.