Schmalz

FEL: Alan tutucuların en düz olanı

Schmalz, eleklerin dikey olarak taşınması için yeni bir tutucu geliştirdi. Ancak FEL çok daha fazlasını yapabiliyor: O kadar düzdür ki, dar alanlarda veya kritik engelleyici konturlarda diğer otomatik taşıma görevlerinde de gücünü kanıtlar.

Sadece 26,5 milimetrelik montaj yüksekliği ile FEL, taşıma kutularının ve raf bölmelerinin derinliklerine iner.

1 sentlik madeni paranın çapı 16,25 milimetredir. Schmalz'ın yeni alan tutucusunun taban bölümü biraz daha yüksektir. Buna on milimetre kalınlığında bir sızdırmazlık köpüğü eklenmiştir. Aynı zamanda yeni FEL, 26,5 milimetrelik yüksekliğinden daha fazlasıyla göz dolduruyor. Schmalz'daki vakum uzmanları, geliştirme sırasında enerji verimliliği ve işletme maliyetlerini de göz önünde bulundurdu: Alan tutucuyu, ayrı ayrı kontrol edilebilen ve kapatılabilen dört bölgeye ayırdılar. Karışan konturları mümkün olduğunca küçük tutmak için, bireysel emme bölgeleri bölüme entegre edilmiş kanallar tarafından beslenir. Vakum, harici vakum jeneratörleri aracılığıyla oluşturulur.

Alüminyumdan yapılmış ana gövde ve modüler hafif tasarım, FEL'in ağırlığını üç kilogramın altında tutmakta ve dikey kurulum konumunda 1400 N'a kadar yüksek bir yük kapasitesi sağlamaktadır. Bu, yeni vakumlu kavrama sisteminin taşıma kutularının veya raf bölmelerinin derinliklerine dalmasına ve ayrıca çeşitli boyutlarda ve alma konumlarında monitörler gibi iş parçalarını dinamik olarak çıkarmasına ve yerleştirmesine olanak tanır. Sızdırmazlık köpüğü özellikle iş parçası yüzeyine karşı hassastır, uzun bir kullanım ömrüne sahiptir ve hızlı değiştirilebilen film sayesinde değiştirilmesi kolaydır.

Schmalz'ın yeni alan tutucusu son derece düzdür ve sızdırmazlık köpüğü sayesinde her yüzeyde naziktir.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.