Schmalz

Préhenseur de surface à matrice FMG : simplicité de fonctionnement et flexibilité d'utilisation

Avec le préhenseur de surface FMG, Schmalz propose une solution puissante et souple pour la manipulation automatisée de pièces diverses. La combinaison unique d'une construction modulaire, d'un rendement énergétique élevé et d'une mise en réseau numérique fait du FMG un outil indispensable pour les procédés de fabrication et de logistique modernes.

Grâce à sa construction modulaire, le préhenseur de surface FMG peut manipuler presque toutes les géométries en sécurité.

La demande croissante de produits sur mesure, par exemple dans le domaine du traitement de la tôle ou de l'imbrication, donne lieu à de plus en plus d'applications à forte mixité et à faible volume. Celles-ci posent toutefois des défis aux entreprises de fabrication : Elles doivent souvent réoutiller et ajuster les procédés et les machines de manière souple à la grande variété de pièces. Cela rend la fabrication complexe et prend du temps.

Avec le préhenseur de surface FMG, Schmalz a développé une solution unique pour la manipulation automatisée de pièces plates et principalement étanches.

Sa particularité : Grâce à sa construction modulaire, le FMG peut conserver presque toutes les géométries. Les applications peuvent facilement étendre ou réduire la taille du préhenseur avec des modules supplémentaires, selon les besoins. Les modules de préhenseurs, dotés chacun de douze points d'aspiration, pèsent moins d'un kilogramme et peuvent être conservés dans n'importe quelle disposition. Pour ce faire, Schmalz crée une bride robot spécifique en fonction de la disposition souhaitée, sur laquelle sont montés les modules FMG. Des contacteurs de proximité en option augmentent encore la fiabilité des procédés.

Commande individuelle des points d'aspiration

Les ventouses peuvent être activées individuellement et en fonction des besoins à l'aide d'air comprimé. Les points d'aspiration sont alors prolongés de dix millimètres par un piston à ressort. Cela ouvre en même temps un canal qui dirige le vide extérieur vers la pièce à usiner. Ainsi, seules les ventouses nécessaires à la saisie de la pièce géométrique sont placées sur la pièce à usiner. Cela permet d'éviter l'aspiration de pièces parasites. Lorsque la vanne est arrêtée, le ressort de rappel rétracte le point d'aspiration et le désactive.

Les fuites aux points d'aspiration inactifs sont éliminées. La régulation intégrée de l'économie d'air garantit une faible consommation en énergie tout en assurant une connexion constante au vide. Le système fixe la pièce en place grâce à la fonction de maintien automatique, même en cas de panne de courant. Grâce à l'interface standardisée pour les ventouses, les applications peuvent conserver différentes ventouses d'un diamètre de douze à 28 millimètres.

Une commande de machine de niveau supérieur ou un capteur de caméra fournit les données sur les points d'aspiration pour activer les ventouses en fonction de la géométrie et de la position des pièces. Schmalz Calculator propose également un système complet comprenant une caméra et un logiciel pour la détection des produits et le calcul des points de préhension. Grâce à l'activation simultanée, le système peut être conservé pour de nouveaux articles en moins d'une seconde.

Fonctionnement économique

Le préhenseur de surface exige une connexion externe au vide. Le terminal compact SCTSi, par exemple, qui commande le système de préhension au centre et peut conserver jusqu'à huit modules FMG via IO-Link, est idéal pour cela. Les éjecteurs individuels du terminal fournissent au système le débit d'aspiration requis de 50 litres par minute pour chaque unité. La fonction d'économie d'air intégrée permet de réduire la consommation d'air comprimé jusqu'à 80 %.

Les différents modules du FMG pèsent moins d'un kilogramme et disposent chacun de douze points d'aspiration qui peuvent être commandés individuellement.

Les modules peuvent être conservés dans n'importe quelle disposition.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.