Schmalz

FMG matrix alan tutucu: kullanımı kolay ve esnek

FMG matrix alan tutucu ile Schmalz, çeşitli iş parçalarının otomatik olarak taşınması için güçlü ve esnek bir çözüm sunar. Modüler tasarım, yüksek enerji verimliliği ve dijital ağın yenilikçi kombinasyonu, FMG'yi modern üretim ve lojistik süreçleri için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.

Modüler tasarımı sayesinde FMG matrix alan gripper, neredeyse her geometriyi proses güvenilirliğiyle kavrayabilir.

Örneğin sac metal veya nesting işleme gibi özel yapım ürünlere yönelik artan talep, giderek daha fazla yüksek karışımlı, düşük hacimli uygulamalara yol açmaktadır. Ancak bunlar imalat şirketleri için zorluk teşkil ediyor: Genellikle süreçleri ve makineleri çok çeşitli iş parçalarına göre esnek bir şekilde yeniden düzenlemek ve uyarlamak zorundadırlar. Bu da üretimi karmaşık ve zaman alıcı hale getiriyor.

FMG matrix, alan gripper ile Schmalz tarafından geliştirilmiş yenilikçi bir çözüm, düz ve ağırlıklı olarak hava geçirmeyen iş parçalarının otomatik olarak taşınması için tasarlanmıştır. Bu sistemin en belirgin özelliği, modüler tasarımı sayesinde neredeyse her geometriyi kavrayabilmesidir. Kullanıcılar, gerektiğinde tutucunun boyutunu ek modüllerle kolayca genişletebilir veya küçültebilir. Tutucu modülleri, her biri on iki vakumlama noktasına sahip olup bir kilogramdan daha hafiftir ve herhangi bir düzende bloke edilebilir. Bu amaçla Schmalz, FMG modüllerinin monte edildiği istenen düzenlemeye göre özel bir flanş plakası oluşturur. Ayrıca, opsiyonel yakınlık anahtarları ile süreçlerin güvenilirliği daha da artırılabilir.

Emme noktalarının bireysel kontrolü

Vantuzlar basınçlı hava ile ayrı ayrı ve seçici olarak etkinleştirilebilir. Bu, vakum noktalarını bir yaylı piston aracılığıyla on milimetre uzatır. Bu aynı zamanda harici vakumu iş parçasına yönlendiren bir kanal açar. Bu şekilde, sadece geometriyi kavramak için gerekli olan vantuzlar iş parçasına yerleştirilir. Bu, yanlış parçaların vakumlanmasını önler. Valf kapatıldığında, yay geri dönüşü vakumlama noktasını geri çeker ve devre dışı bırakır.

Aktif olmayan vakumlama noktalarındaki sızıntılar ortadan kaldırılır. Entegre hava tasarrufu regülasyonu, sabit bir vakum beslemesi sağlarken düşük enerji tüketimi sağlar. Sistem, elektrik kesintisi durumunda bile otomatik tutma işlevi sayesinde iş parçasını yerinde sabitler. Standartlaştırılmış vantuz arayüzü sayesinde, uygulamalarda on iki ila 28 milimetre arasında çaplara sahip farklı vakum kapları kullanılabilir.

Üst düzey bir makine kontrolörü veya bir kamera sensörü, iş parçalarının geometrisine ve konumuna göre vantuzları etkinleştirmek için kavrama noktalarına ilişkin verileri sağlar. Alternatif olarak Schmalz, ürünleri algılamak ve kavrama noktalarını hesaplamak için kamera ve yazılım içeren eksiksiz bir sistem sunar. Eşzamanlı aktivasyon sayesinde, sistem yeni ürünler için bir saniyeden daha kısa sürede kurulabilir.

Ekonomik çalışma

Alan tutucu harici bir vakum kaynağı gerektirir. Örneğin, gripper sistemini merkezi olarak kontrol eden ve IO-Link aracılığıyla sekiz adede kadar FMG modülünü kontrol edebilen SCTSi kompakt terminali bunun için idealdir. Terminalin münferit ejektör diskleri, sisteme her bir ünite için dakikada gerekli 50 litre vakum kapasitesini sağlar. Entegre hava tasarrufu fonksiyonu basınçlı hava tüketimini yüzde 80'e kadar azaltır.

FMG'nin münferit modülleri bir kilogramdan daha hafiftir ve her biri ayrı ayrı kontrol edilebilen on iki vakumlama noktasına sahiptir.

Modüller herhangi bir düzende bloke edilebilir.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.