Schmalz

Pinza di presa ad area matrix FMG: facile da manovrare e flessibile da utilizzare

Con la pinza di presa ad area matrix FMG, Schmalz offre una soluzione potente e flessibile per la movimentazione automatizzata di diversi pezzi. L'innovativa combinazione di struttura modulare, alta efficienza energetica e rete digitale rende l'FMG uno strumento indispensabile per i moderni processi produttivi e logistici.

Grazie alla sua struttura modulare, la pinza di presa ad area matrix FMG è in grado di afferrare quasi tutte le geometrie con la massima sicurezza di processo.

La crescente domanda di prodotti personalizzati, ad esempio nella lavorazione della lamiera o nel nesting, sta portando a un numero sempre maggiore di applicazioni ad alto numero di pezzi e a basso volume. Tuttavia, ciò pone delle sfide alle aziende manufatturiere: Spesso devono riattrezzare e adattare i processi e le macchine in modo flessibile all'ampia varietà di pezzi. Questo rende la produzione complessa e dispendiosa in termini di tempo.

Con la pinza di presa ad area matrix FMG, Schmalz ha sviluppato una soluzione innovativa per la movimentazione automatizzata di pezzi piatti e prevalentemente a tenuta di aspirazione. La particolarità: Grazie alla sua struttura modulare, la FMG è in grado di afferrare quasi tutte le geometrie. Le applicazioni possono facilmente espandere o ridurre le dimensioni della pinza con moduli aggiuntivi a seconda delle esigenze. I moduli di presa, ciascuno con dodici punti di aspirazione, pesano meno di un chilogrammo e possono essere bloccati in qualsiasi disposizione. A tal fine, Schmalz crea una specifica piastra flangiata in base alla disposizione desiderata, sulla quale vengono montati i moduli FMG. Interruttori di prossimità opzionali aumentano ulteriormente l'affidabilità dei processi.

Controllo individuale dei punti di aspirazione

Le ventose possono essere attivate individualmente e selettivamente con aria compressa. In questo modo i punti di aspirazione si estendono di dieci millimetri tramite un'asta a molla. Contemporaneamente si apre un canale che dirige il vuoto esterno verso il pezzo. In questo modo,  solo le ventose necessarie per afferrare la geometria vengono posizionate sul pezzo. Si evita così che vengano aspirate parti non corrette. Quando la valvola viene spenta, il ritorno della molla fa rientrare il punto di aspirazione e lo disattiva.

Le perdite nei punti di aspirazione inattivi sono eliminate. Il dispositivo integrato di risparmio aria garantisce un basso consumo energetico e un' alimentazione costante del vuoto. Il sistema fissa il pezzo in posizione grazie alla funzione di auto-hold, anche in caso di interruzione di corrente. Grazie all'interfaccia a ventosa standardizzata, le applicazioni possono utilizzare diverse ventose  con diametro da 12 a 28 millimetri.

Un controllo di livello superiore della macchina o un sensore della telecamera forniscono i dati sui punti di aspirazione per attivare le ventose in base alla geometria e alla posizione dei pezzi. In alternativa, Schmalz offre un sistema completo di telecamera e software per il rilevamento dei prodotti e il calcolo dei punti di presa. Grazie all'attivazione simultanea, il sistema può essere impostato per nuovi articoli in meno di un secondo.

Funzionamento economico

La pinza di presa ad area necessita di un collegamento elettrico esterno. Il terminale compatto SCTSi, ad esempio, che controlla il sistema di presa a livello centrale e può controllare fino a otto moduli FMG tramite IO-Link, è ideale per questo scopo. Le singole unità eiettore del terminale forniscono al sistema la potenza di aspirazione richiesta di 50 litri al minuto per ogni unità. La funzione risparmio aria integrata riduce il consumo di aria compressa fino all'80%.

I singoli moduli di aspirazione dell'FMG pesano meno di un chilogrammo e sono dotati di dodici punti di aspirazione controllabili singolarmente.

I moduli possono essere bloccati in qualsiasi disposizione.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.