Schmalz

Manipulation manuelle • Bois • Portes • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement efficace de centres d'usinage CNC

Le préhenseur par le vide SSP comprend douze préhenseurs de surface de type SBX-C. Très résistante à l’usure, la mousse d’étanchéité du préhenseur est extrêmement robuste et saisit ainsi fermement les surfaces rugueuses des pièces. Comme une tige élastique permet de compenser les irrégularités et les différences de hauteur, le préhenseur par le vide saisit toujours de façon sûre et précise. Deux puissantes turbines sont directement intégrées dans le préhenseur et assurent ainsi la dépression nécessaire.

Le préhenseur s'adapte très bien et peut donc saisir des planches et des poutres de bois de différents format et tailles sans aucune difficulté. Le système de préhension est raccordé à la potence de l’atelier et couvre ainsi un vaste espace de travail. La grue est commandée par un panneau de commande situé sur les machines d’usinage.

Ce système de préhension a permis d’optimiser les processus et de raccourcir les délais de production.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier