Schmalz

Manipulación manual • Madera • Puertas • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación eficiente de centros de mecanizado CNC

Un fabricante de puertas suizo se ha especializado en la fabricación de puertas de madera. El material bruto se mecaniza en un centro de mecanizado CNC. La carga de esta máquina con las pesadas vigas de madera se realizaba hasta ahora manualmente entre dos empleados. Para cuidar la salud de los empleados y diseñar el proceso de forma eficiente y ergonómica, la empresa decidió adquirir un tubo de elevación por vacío de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo puede manipular sin esfuerzo planchas de madera con un peso de hasta 65 kg. Con el elemento de control ergonómico, el operador puede levantar y bajar intuitivamente la pieza mediante un movimiento de giro. El tubo de elevación está equipado con un plano aspirante especialmente adecuado para superficies rugosas. El plano se puede posicionar flexiblemente sobre la pieza ya que gracias a la buena hermetización de la esponja se genera una elevada fuerza de retención.

El tubo de elevación se completa con un puente grúa de aluminio de funcionamiento suave de Schmalz.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta