Schmalz

Pressostats

Les pressostats électroniques sont utilisés pour une plage de mesure de 0 à 10 bar. Les pressostats à écran numérique (VS-P10-D/ VS-P10-W-D) se caractérisent par leur grand confort d'utilisation. Les points de commutation et l'hystérèse peuvent être programmés librement à l'aide d'un clavier à membrane. Ils sont utilisés dans les applications exigeant une très grande précision de commutation et de reproduction mais aussi pour réaliser des temps de commutation courts. Les pressostats à bouton d'apprentissage (VS-P10AH/AV-T-PNP(-S)) sont idéaux lorsqu'il s'agit de programmer les points de commutation le plus rapidement et aisément possible au cours du procédé. Grâce aux deux sorties, les pressostats à sortie analogique et numérique (modèle VS-P1) peuvent également être utilisés comme capteurs de pression.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.