Schmalz

Presostatos

Los presostatos electrónicos se utilizan en un rango de medición de 0 a 10 bar. Los presostatos con pantalla digital (VS-P10-D/ VS-P10-W-D) se distinguen por su comodidad de manejo. Los puntos de conmutación y las histéresis se pueden programar libremente mediante un teclado de membrana. Se utilizan cuando se imponen altas exigencias en cuanto a la exactitud de conmutación y repetición, así como para la realización de tiempos de conmutación cortos. Los presostatos con botón de aprendizaje Teach (VS-P10AH/AV-T-PNP(-S)) son especialmente adecuados para programar de la forma más rápida y sencilla los puntos de conmutación del proceso. Los presostatos con salida analógica y digital (modelo VS-P1) se pueden utilizar como sensores de presión gracias a sus dos salidas.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.