Schmalz

Industrie automobile

Industrie automobile

Exemple de cas

Application

  • Outillage dans une ligne de presse pour la production de tôles de carrosserie dans l’industrie automobile

Tâche

  • Transfert de composants entre différentes presses
  • Manipulation automatisée avec temps de cycle minimaux

Solution

L’éjecteur compact Schmalz SXMPi avec contrôle intelligent de l’énergie et du procédé dispose d’une haute capacité d'aspiration allant jusqu’à 220 l/min et d’une fonction de soufflage puissante pour des temps de cycle minimaux. L’éjecteur communique avec tous les systèmes de bus de terrain via l’interface IO-Link. Le SXMPi saisit, analyse et interprète toutes les données du procédé telles que :

  • la fonction de surveillance de l'énergie qui permet de contrôler la consommation en énergie
  • la fonction de pilotage contrôlée qui permet l’augmentation de la disponibilité de l’installation
  • la fonction de maintenance prédictive pour un entretien prévisionnel

Avantages pour le client

Fonction Éjecteur compact
SXMPi
Génération du vide traditionnelle
sans IO-Link
Fonction économie d'énergie ✓ en partie
Fonction de soufflage puissante pour des temps de cycle minimaux ✓ en partie
Interface IO-Link – communication bidirectionnelle dans les systèmes de bus de terrain ✓ -
Optimisation des paramètres de procédé durant le fonctionnement ✓ -
Pilotage contrôlé – surveillance d’état ✓ -
Surveillance des paramètres de procédés relatifs au fonctionnement (étanchéité/pression de service) ✓ -
Surveillance et saisie de la consommation en énergie ✓ -
Mesure de la résistance au flux et étanchéité dans le système de préhension ✓ -
Détection des fuites ✓ -
Surveillance du degré d’encrassement ✓ -

Potentiel d’économie d’une ligne de presse de l’industrie automobile

L’utilisateur peut réaliser un entretien planifié préventif avant même que l’installation ne soit arrêtée. Le SXMPi surveille en permanence l’état de l’outillage, détecte des modifications insidieuses ou des pannes imminentes et les signale à la commande de l’installation. Rien qu’avec la réductiondes temps d’immobilisation d’une minute par jour, une  économie annuelle allant jusqu’à 300 000 euros  peut être ainsi obtenue dans l’exemple de cas indiqué ci-dessus. L’économie réelle varie selon les coûts d’immobilisation de l’installation.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier