Schmalz

자동차 산업

시나리오

애플리케이션

  • 자동차 산업에서 차체 패널 생산을 위한 프레스 라인의 툴링

작업

  • 개별 프레스 간 부품 이송
  • 최소한의 사이클 타임으로 자동화된 처리

솔루션

지능형 에너지 및 공정 제어 기능을 갖춘 슈말츠의 소형 이젝터 SXMPi는 최대 220 l/min의 매우 높은 흡입 속도와 최소 사이클 시간을 위한 파워 블로우 오프 기능을 갖추고 있습니다. 이젝터는 IO-Link 인터페이스를 통해 모든 필드 버스 시스템과 통신할 수 있습니다. SXMPi는 다음을 포함한 모든 공정 데이터를 기록, 분석 및 해석합니다:

  • 에너지 소비를 모니터링하는 에너지 모니터링 기능
  • 시스템 가용성을 높이기 위한 상태 모니터링 기능
  • 예측 유지보수 기능

고객 혜택

기능 컴팩트 이젝터
SXMPi
IO-Link가 없는 기존 진공 제너레이터
공기 절약 기능 ✓ 일부
최소 사이클 시간을 위한 전원 차단 기능 ✓ 일부
IO-Link 인터페이스 - 필드 버스 시스템에서의 양방향 통신 ✓ -
작동 중 프로세스 파라미터 최적화 ✓ -
상태 모니터링 ✓ -
기능에 영향을 미치는 공정 매개변수 모니터링(기밀성/작동 압력) ✓ -
에너지 소비량 모니터링 및 기록 ✓ -
그립 시스템의 유량 저항 및 누출 기밀성 측정 ✓ -
누출 감지 ✓ -
오염 수준 모니터링 ✓ -

자동차 산업에서 프레스 라인의 잠재적 비용 절감 효과

사용자는 시스템 작동이 중단되기 전에도 예약된 예측 유지보수를 시작할 수 있습니다. SXMPi는 툴링 상태를 지속적으로 모니터링하고 미묘한 변화나 임박한 오작동을 감지하여 시스템 컨트롤러에 보고합니다. 위 시나리오에서 가동 중지 시간을 하루에 1분만 줄여도 연간 최대 30만 유로를 절감할 수 있습니다. 실제 절감액은 시스템의 특정 다운타임 비용에 따라 달라질 수 있습니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동