Schmalz

Industria Automobilistica

Esempiol

Applicazione

  • Lavorazione in una linea di presse per la produzione delle lamiere per carrozzeria dell’industria automobilistica

Compiti indicati

  • Trasporto dei componenti tra le singole presse
  • Movimentazione automatizzata con tempi di ciclo minimi

Soluzione

L’eiettore compatto SXMPi di Schmalz con controllo intelligente dell’energia e dei processi vanta un’elevata capacità di aspirazione fino a 220 l/min e una funzione di scarico power per ridurre al minimo i tempi di ciclo. L’eiettore comunica con il sistema dei bus di campo per mezzo dell’interfaccia IO-Link. Il SXMPi raccoglie, analizza e interpreta i seguenti dati di processo

  • Energy-Monitoring per il monitoraggio del consumo di energia
  • Condition-Monitoring per garantire una maggiore disponibilità dell’impianto
  • Predictive-Maintenance per la manutenzione preventiva

Vantaggio dei consumtatori

Funzione Eiettore compatto
SXMPi
Generazione tradizionale-
del vuoto senza IO-Link
Funzione risparmio aria ✓ parziale
Funzione di scarico power per ridurre al minimo i tempi di ciclo ✓ parziale
Interfaccia IO-Link - Comunicazione bidirezionale nel sistema dei bus di campo ✓ -
Ottimizzazione dei parametri di processo con l’impianto in funzione ✓ -
Condition Monitoring - Monitoraggio di stato ✓ -
Monitoraggio dei parametri di processo principali (tenuta/pressione di esercizio) ✓ -
Monitoraggio e raccolta dei dati sul consumo di energia ✓ -
Misurazione della resistenza di flusso e della tenuta nel sistema di presa ✓ -
Rilevamento delle perdite ✓ -
Monitoraggio del grado di sporco ✓ -

Un potenziale di risparmio per la linea presse dell’industria automobilistica

L’utilizzatore può avviare un intervento di manutenzione programmato e preventivo prima che si fermi l’impianto.Il SXMPi monitora continuamente lo stato dei tooling, riconosce i cambiamenti graduali o i malfunzionamenti imminenti e li comunica al sistema di controllo.Già riducendo di un minuto al giorno i tempi di inattività, nell’esempio in questione è possibile ottenere un risparmio annuale fino a 300.000 euro. Il risparmio effettivo varia a seconda dei costi per guasti dell’impianto.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello