Schmalz

Lève-sacs

Les dispositifs de levage de sacs sont utilisés dans divers secteurs d'activité pour faciliter la préhension, le déplacement puis la dépose de sacs lourds et volumineux. Les dispositifs de levage de sacs Schmalz fonctionnent par aspiration. Des systèmes de manutention par le vide sont livrables pour différents systèmes d’aide au levage Schmalz : JumboFlex, JumboErgo et JumboSprint.

Les dispositifs de levage Schmalz peuvent fournir un soutien pour une grande variété de procédés de manipulation.

Trouvez votre contact

Dispositifs de levage pour faciliter la manipulation des sacs lourds

Les élévateurs de sacs facilitent la manipulation de sacs lourds dans divers procédés de transport et de manutention. Les préhenseurs tubulaires sont utilisés pour la palettisation, le levage, l'abaissement ou le transport de sacs, assurant ainsi un rendement plus élevé ainsi qu'un travail ergonomique et sans fatigue. Les systèmes à vide Schmalz sont réglables pour des sacs de contenus et de poids différents et permettent une manutention facile, rapide et sûre de charges lourdes et encombrantes.

Dispositifs de levage de sacs pour un travail ergonomique et sans fatigue

Les élévateurs de sacs de Schmalz sont connus sous le nom de tube de levage, qui se déclinent en trois types de modèles différents : Le tube de levage JumboFlex, par exemple, permet de transporter à grande vitesse des sacs légers pesant jusqu’à 50 kg, tandis que les modèles JumboSprint et JumboErgo ont une construction adaptée pour des charges lourdes pouvant atteindre 300 kg. Ces deux modèles sont équipés de guidons de commande différents : alors que le lève-sacs est principalement recommandé pour les pièces de grande surface et est équipé d’une poignée tournante pour une manipulation aisée, le JumboSprint dispose d’un guidon périphérique en forme d’arc qui permet de positionner le lève-sacs avec précision sur les sacs.

Grâce à un large choix de ventouses livrables, les élévateurs tubulaires Schmalz peuvent être ajustés à chaque pièce et à chaque charge : il existe par exemple des ventouses spéciales pour sacs — notamment des ventouses rondes avec jupes pour les sacs en plastique — ainsi que des préhenseurs doubles et multi-ventouses pour tous types de cartons. Les préhenseurs développés pour les sacs adhèrent solidement à la surface de la charge et s’adaptent avec souplesse à sa forme. La grille de soutien empêche les préhenseurs par le vide de déchirer le sac ou de l’aspirer. Les préhenseurs individuels peuvent être remplacés rapidement, facilement et sans outils.

Élévateurs de sacs Schmalz : une productivité accrue, moins d'absences du personnel

Les lève-sacs Schmalz remplacent de plus en plus les préhenseurs à griffes couramment utilisés et offrent des temps de cycle nettement améliorés, une manipulation simple ainsi qu’un haut niveau de stabilité et de sécurité. Ces systèmes déchargent les employés d’un grand nombre d’étapes de travail et assurent une réduction de l’absentéisme, une motivation accrue du personnel et un travail moins fatigant. Parallèlement, l’utilisation des lève-sacs assure que la vitesse de manipulation reste élevée et ne diminue pas progressivement, comme c’est le cas lors de la manipulation manuelle de charges lourdes. Les temps de travail peuvent souvent être conservés à un niveau élevé et raccourcis grâce aux systèmes de manutention par le vide.

Le dispositif de levage de sacs adapté à chaque système d'aspiration

Nos conseillers expérimentés en systèmes Schmalz se feront un plaisir de vous aider et de vous conseiller dans la conception d'un système de vide adapté à vos exigences — n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier