Schmalz

Elevador de sacos

Los elevadores de sacos se utilizan en diversos sectores profesionales para facilitar la sujeción, el desplazamiento y la colocación de sacos pesados y voluminosos. Los elevadores de sacos de Schmalz funcionan mediante vacío. Los equipos de elevación por vacío son disponibles para diversos sistemas de elevación de Schmalz: JumboFlex, JumboErgo y JumboSprint.

Los dispositivos de elevación de Schmalz pueden proporcionar apoyo en una amplia variedad de procesos de manipulación.

Encuentre su contacto

Elevadores de sacos para realizar la manipulación fácil de sacos pesados

Los elevadores de sacos facilitan la manipulación de sacos pesados en diversos procesos de transporte y manipulación. Los elevadores de tubos se utilizan para paletizar, levantar, bajar o transportar sacos, lo que garantiza una mayor eficiencia, así como un trabajo ergonómico y sin fatiga. Los sistemas de vacío de Schmalz son ajustables para sacos con diferentes contenidos y pesos, y permiten una manipulación fácil, rápida y segura de cargas pesadas y difíciles de manejar.

Elevadores de sacos para un trabajo ergonómico y sin fatiga

Los elevadores de sacos de Schmalz se conocen como tubo elevadores y se dividen en tres tipos de modelos diferentes: El tubo elevador JumboFlex, por ejemplo, permite transportar sacos más ligeros de hasta 50 kg a gran velocidad, mientras que los modelos JumboSprint y JumboErgo están diseñados para cargas pesadas de hasta 300 kg. Estos dos modelos cuentan con asas de manejo diferentes: mientras que el elevador de sacos se recomienda principalmente para piezas de gran superficie y está equipado con un mando giratorio que facilita su manipulación, el JumboSprint dispone de una asa circunferencial en forma de arco que permite colocar el elevador con precisión sobre los sacos.

Gracias a la amplia selección de ventosas disponibles, los elevadores tubulares de Schmalz pueden adaptarse a cada pieza de trabajo y carga: por ejemplo, existen ventosas especiales para sacos —incluidas ventosas redondas con faldones para sacos de plástico—, así como ventosas dobles y múltiples para todo tipo de cajas de cartón. Las garras desarrolladas para bolsas se adhieren de forma segura a la superficie de la carga y se adaptan con flexibilidad a su forma. La rejilla de soporte evita que las garras de vacío rompan la bolsa o la aspiren hacia dentro. Las garras individuales se pueden cambiar de forma rápida, sencilla y sin herramientas.

Elevadores de sacos Schmalz: mayor productividad y menos bajas del personal

Los elevadores de sacos de Schmalz están sustituyendo cada vez más a las pinzas de garra, tan utilizadas, y ofrecen tiempos de ciclo significativamente mejores, una manipulación sencilla y un alto grado de estabilidad y seguridad. Estos sistemas liberan a los empleados de un gran número de pasos de trabajo y garantizan menos bajas laborales, una mayor motivación del personal y un trabajo menos agotador. Al mismo tiempo, el uso de los elevadores de sacos garantiza que la velocidad de manipulación se mantenga en un nivel elevado y no disminuya progresivamente, como ocurre con la manipulación manual de cargas pesadas. A menudo, los tiempos de trabajo pueden hacerse aún más eficientes y acortarse mediante el uso de equipos de elevación por vacío.

El elevador de sacos adecuado para cada sistema de aspiración

Nuestros expertos asesores de sistemas de Schmalz estarán encantados de ayudarte y asesorarte en el diseño del sistema de vacío más adecuado para tus exigencias. ¡Ponte en contacto con nosotros para obtener más información!

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.