Schmalz

Sollevatore per sacchi

I sollevatori per sacchi vengono utilizzati in diversi settori industriali per facilitare la presa, lo spostamento e il posizionamento di sacchi pesanti e ingombranti. I sollevatori per sacchi Schmalz funzionano a vuoto. I sollevatori a vuoto sono disponibili per diversi dispositivi di sollevamento Schmalz: JumboFlex, JumboErgo e JumboSprint.

I dispositivi di sollevamento Schmalz sono in grado di supportare una vasta gamma di processi di handling.

Trova il tuo contatto

Sollevatori per sacchi per una facile handling di sacchi pesanti

I sollevatori per sacchi facilitano la handling di sacchi pesanti in vari processi di trasporto e handling. I sollevatori a tubo vengono utilizzati per la pallettizzazione, il sollevamento, l’abbassamento o il trasporto di sacchi, garantendo un maggiore rendimento nonché un lavoro ergonomico e senza affaticamento. I sistemi a vuoto Schmalz sono regolabili per sacchi con contenuti e pesi diversi e consentono una movimentazione facile, rapida e sicura di carichi pesanti e ingombranti.

Sollevatori per sacchi per un lavoro ergonomico e senza fatica

I sollevatori di sacchi di Schmalz sono noti come sollevatori tubo e si suddividono in tre diversi tipi di modelli: Il sollevatore tubo JumboFlex, ad esempio, consente di trasportare sacchi più leggeri con un peso fino a 50 kg ad alta velocità, mentre i modelli JumboSprint e JumboErgo sono progettati per carichi pesanti fino a 300 kg. Questi due modelli presentano maniglie di comando diverse: mentre il sollevatore per sacchi è consigliato principalmente per pezzi di grandi dimensioni e è dotato di una manopola per una facile handling, il JumboSprint dispone di una maniglia circolare a forma di arco che consente di posizionare con precisione il sollevatore sui sacchi.

Grazie all’ampia scelta di pinze di presa disponibili, i sollevatori a tubo Schmalz possono essere adattati a ogni pezzo e carico: ad esempio, sono disponibili pinze speciali per sacchi — comprese ventose tonde con supporto elastico per sacchi in plastica — nonché pinze a vuoto doppie e ventose multiple per tutti i tipi di scatole di cartone. Le pinze di presa sviluppate per i sacchi aderiscono saldamente alla superficie del carico e si adattano in modo flessibile alla sua forma. La griglia di supporto impedisce alle pinze di presa a vuoto di strappare il sacco o di aspirarlo. Le singole pinze di presa possono essere sostituite in modo rapido, semplice e senza utensili.

Sollevatori per sacchi Schmalz: maggiore produttività, minori assenze del personale

I sollevatori di sacchi Schmalz stanno sostituendo sempre più spesso le pinze di presa a artiglio, comunemente utilizzate, e vantano tempi ciclo notevolmente migliori, una gestione semplice e un elevato grado di stabilità e sicurezza. Questi sistemi sollevano i dipendenti da numerose fasi di lavoro e garantiscono un minor numero di assenze del personale, una maggiore motivazione dei dipendenti e un lavoro meno faticoso. Allo stesso tempo, l’impiego dei sollevatori di sacchi garantisce che la velocità di movimentazione rimanga elevata e non diminuisca progressivamente, come invece accade nella movimentazione manuale di carichi pesanti. Spesso è possibile rendere i tempi di lavoro ancora più efficienti e ridurli grazie all’utilizzo dei sollevatori a vuoto.

Il sollevatore di sacchi giusto per ogni sistema di aspirazione

I nostri esperti consulenti di sistema Schmalz saranno lieti di aiutarvi e consigliarvi nella progettazione del sistema di vuoto più adatto alle vostre esigenze: contattateci per ulteriori informazioni!

Prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.