Schmalz

Çuval Taşıma

Torba kaldırıcılar, çeşitli endüstrilerde ağır ve hacimli torbaları kavramayı, taşımayı ve daha sonra yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kullanılır. Schmalz torba kaldırıcıları vakum ile çalıştırılır. Vakumlu kaldırıcılar çeşitli Schmalz kaldırma yardımcıları için mevcuttur: JumboFlex, JumboErgo ve JumboSprint.

Schmalz kaldırma yardımcıları çeşitli taşıma süreçlerini destekleyebilir.

İrtibat kişinizi bulun

Ağır Torbaların Kolay Taşınması için Torba Kaldırıcılar

Torba kaldırıcılar, çeşitli taşıma ve elleçleme süreçlerinde ağır torbaların taşınmasını kolaylaştırır. Vakumlu kaldırıcılar, paletleme, kaldırma ve indirme veya torbaların taşınması için kullanılır ve daha fazla verimliliğin yanı sıra ergonomik ve yorulmadan çalışma sağlar. Schmalz vakumla çalışan sistemleri, farklı içerik ve ağırlıktaki torbalara göre ayarlanabilir ve ağır ve hantal yüklerin kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.

Ergonomik, Yorulmadan Çalışma için Torba Kaldırıcılar

Schmalz'ın torba kaldırıcıları vakumlu kaldırıcı olarak bilinir ve üç farklı model tipine ayrılır: Örneğin JumboFlex vakumlu kaldırıcı, 50 kg ağırlığa kadar olan hafif torbaların yüksek hızlarda taşınmasını sağlarken, JumboSprint ve JumboErgo modelleri 300 kg'a kadar olan ağır yükler için tasarlanmıştır. Bu iki model farklı operatör kollarına sahiptir: Torba kaldırıcı esas olarak geniş alanlı iş parçaları için tavsiye edilir ve kolay kullanım için burgulu bir kavrama ile donatılmışken, JumboSprint, torba kaldırıcının torbalar üzerinde hassas bir şekilde konumlandırılmasını sağlayan çevresel yay şeklinde bir tutamağa sahiptir.

Schmalz vakumlu kaldırıcıları, geniş bir tutucu yelpazesi ile her iş parçasına ve yüke uyacak şekilde uyarlanabilir: Örneğin, plastik torbalar için etekli yuvarlak vakumlu tutucuların yanı sıra her türlü karton kutu için çift ve çoklu vakumlu tutucular da dahil olmak üzere özel torba tutucular vardır. Torbalar için geliştirilen tutucular yükün yüzeyine güvenli bir şekilde bağlanır ve şekline esnek bir şekilde uyum sağlar. Destek ızgarası, vakumlu tutucuların torbayı kırmasını veya içine çekmesini önler. Tek tek tutucular hızlı, kolay ve alet kullanmadan değiştirilebilir.

Schmalz torba kaldırıcıları: Artan verimlilik, daha az personel devamsızlığı

Schmalz vakumlu kaldırıcıları, sık kullanılan mekanik tutucuların yerini almakta ve önemli ölçüde daha iyi döngü süreleri, kolay kullanım ve yüksek derecede stabilite ve güvenlik sunmaktadır. Sistemler, çalışanları çok sayıda iş adımından kurtarır ve daha az personel devamsızlığı, daha yüksek çalışan motivasyonu ve daha az yorucu çalışma sağlar. Aynı zamanda, torba kaldırıcıların kullanımı, taşıma hızının yüksek bir seviyede kalmasını ve ağır yüklerin elle taşınmasında olduğu gibi kademeli olarak azalmamasını sağlar. Vakumlu kaldırıcılar kullanılarak çalışma süreleri genellikle daha da verimli hale getirilebilir ve kısaltılabilir.

Her Vakum Sistemi için Doğru Torba Kaldırıcı

Deneyimli Schmalz sistem danışmanlarımız, ihtiyaçlarınız için doğru vakum sisteminin tasarlanmasında size yardımcı olmaktan ve tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır - bilgi için bizimle iletişime geçin!

Ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.