Schmalz

Manipulation efficace, travail ergonomique

Quiconque charge ou décharge manuellement des dizaines de conteneurs chaque jour connaît le problème : cartons lourds, positions inconfortables, employés épuisés. Les systèmes de convoyage portables Destuff-it™ et Restuff-it™ apportent une solution et sont rentabilisés plus rapidement que prévu. Avec eux, Schmalz propose une solution qui permet d'atteindre trois objectifs à la fois : une productivité accrue, de meilleures conditions de travail et des avantages financiers mesurables.

Le système de transport Destuff-it™ est automoteur et transporte des charges pesant jusqu'à 75 kilogrammes et d'une largeur maximale de 610 millimètres.

Il ne suffit pas d'avoir des employés motivés pour assurer le bon fonctionnement d'une entreprise.  Il faut également des technologies intelligentes pour augmenter la productivité tout en allégeant la charge de travail des employés. C'est exactement là qu'interviennent les systèmes de convoyeur portable Destuff-it™ et Restuff-it™. Ces solutions ergonomiques conviennent aux entreprises qui manipulent un grand nombre de conteneurs chaque jour. Destuff-it™ soutient le déchargement, tandis que la variante bidirectionnelle Restuff-it™ charge et décharge les caisses de fret àl'aide du même convoyeur. Les deux systèmes s'ajustent aux exigences respectives et sont particulièrement efficaces là où l'espace est restreint : dans les conteneurs et les soutes de camion.

Les employés utilisent les systèmes situés à l'extrémité des lignes de convoyage pour trier différents articles pendant que les marchandises sont automatiquement transportées vers leur destination. Les opérateurs peuvent utiliser ces systèmes pour palettiser efficacement et de manière professionnelle des colis, des boîtes, des sacs et des bagages. Ils sont particulièrement adaptés aux marchandises non palettisées et non triées. Avec un débit de deux conteneurs par jour, la machine est rentabilisée en moins de deux ans. Les heures supplémentaires pendant les périodes de pointe sont considérablement réduites et l'utilisation des quais est nettement améliorée.

La différence réside dans le détail

La plate-forme mobile de l'opérateur peut être élevée à une hauteur de 699 millimètres et permet d'atteindre tous les colis, qu'ils se trouvent tout en bas ou tout en haut. La tête du système, qui peut être déplacée dans toutes les directions, s'adapte à n'importe quelle position sur la paroi du conteneur. La plate-forme peut supporter 250 kilogrammes, tandis que le tapis roulant lui-même peut transporter des charges pesant jusqu'à 75 kilogrammes. Avec une largeur de 610 millimètres et une vitesse de 3,7 mètres par seconde, Destuff-it™ et Restuff-it™ transportent jusqu'à 2 000 cartons par heure hors du conteneur. L'opérateur commande la machine via une console facile d'accès. Les systèmes de convoyage sont automoteurs et peuvent être facilement déplacés d'un quai de chargement à l'autre. Les deux systèmes de convoyage sont hautement disponibles pendant les périodes de pointe, et les pannes sont exceptionnelles. Cela est garanti, par exemple, par la bande modulaire, dont les pièces d'usure peuvent être remplacées rapidement et facilement.

La sécurité avant tout

Des fonctions de sécurité sophistiquées protègent les opérateurs pendant le fonctionnement. Avant qu'une personne ne se retrouve coincée, le système détecte le blocage et arrête la bande transporteuse. Des bandes LED éclairent l'obscurité et réduisent les risques de trébuchement. Une étude menée par l'université d'État de l'Ohio, aux États-Unis, le confirme : le système de convoyage réduit considérablement la tension sur les muscles des épaules et du dos ainsi que sur la colonne vertébrale par rapport au travail manuel. Cela augmente également de manière significative la satisfaction des employés.

Grâce au système de convoyeur mobile Destuff-it™, les employés peuvent décharger jusqu'à 2 000 colis par heure presque sans effort.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier