Schmalz

Esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro

Meno affaticamento alla schiena, più libertà: l'esoscheletro per la flessione in avanti fornisce sostegno per posture ergonomiche senza compromessi.

Elevata usabilità

con un funzionamento intuitivo

Sostegno ergonomico

fino al 30%

Personalizzabile

per un'ampia gamma di applicazioni

Visibilmente sollevato – giorno dopo giorno

Lavorare per lunghi periodi in posizione piegata mette a dura prova la schiena e i muscoli. Ciò che all’inizio sembra facile diventa col tempo una vera sfida. È proprio qui che entra in gioco l’esoscheletro passivo per la flessione in avanti NEXO Pro: riduce lo sforzo muscolare, accelera il recupero e mantiene le prestazioni per l’intera durata del turno.

Sollevami, NEXO.

Sostegno dove conta davvero

Sia nel settore artigianale che nella logistica, l’esoscheletro offre un sostegno mirato alla schiena e alle spalle, riduce l’affaticamento e ti aiuta ad affrontare la giornata lavorativa in modo sano.

Legno

Legno

Logistica

Logistica

Metallo

Metallo

Trasformare il tuo lavoro quotidiano

Meno affaticamento per la schiena, più prestazioni: scopri come gli esoscheletri fanno la differenza a tutti i livelli.

Uno sguardo ai dettagli

Uno sguardo ai dettagli

L'esoscheletro giusto per la tua applicazione

Oltre all’esoscheletro per la flessione in avanti, che offre un sostegno mirato alla zona lombare durante le operazioni di sollevamento, offriamo anche un supporto ergonomico per le attività manuali svolte all’altezza del torace e sopra la testa.

Domande frequenti

Come funziona l'esoscheletro per la flessione in avanti?

Un esoscheletro rigido per la flessione in avanti reindirizza meccanicamente la forza esercitata dal peso della parte superiore del corpo – senza assistenza motoria – dalla colonna vertebrale alle anche e alle cosce quando l’utente si piega in avanti.

Processo in tre fasi:

  1. Flessione: la parte superiore del corpo è collegata all’esoscheletro tramite la fascia toracica; mentre l’utente si piega in avanti, le molle integrate nell’esoscheletro vengono precaricate. Il peso della parte superiore del corpo dell’utente stesso contribuisce a questo processo e è già parzialmente sostenuto dall’esoscheletro.

  2. Sollevamento: mentre l’utente si raddrizza, la molla distacca l’energia accumulata e aiuta la parte superiore del corpo a tornare in posizione eretta.

  3. Abbassamento di un carico: mentre l’utente abbassa il carico, la molla rallenta la discesa della parte superiore del corpo e riduce lo sforzo muscolare eccentrico.

Risultato: il sistema si fa carico fino al 30% dell’attività muscolare necessaria per la piegatura e il sollevamento; la colonna vertebrale non è sottoposta a compressione aggiuntiva.

Per quali attività è possibile indossare l'esoscheletro per la flessione in avanti?

L'esoscheletro per la flessione in avanti fornisce sostegno durante le attività statiche e dinamiche svolte in posizione accovacciata o piegata in avanti. L’esoscheletro assiste nei movimenti dinamici (ad esempio, la preparazione degli ordini) attraverso un controllo attivo del movimento: “spinge” quando ci si alza in piedi con un carico e “frena” quando lo si appoggia, alleviando così lo sforzo sui muscoli della schiena durante i movimenti ripetitivi di sollevamento e appoggio. Nelle posture statiche (ad es. posa di piastrelle, montaggio), invece, agisce come una forza contraria che compensa in modo continuo il peso della parte superiore del corpo e riduce la tensione muscolare nella postura piegata forzata per periodi prolungati.

L’esoscheletro per la flessione in avanti viene utilizzato per il carico e lo scarico di macchinari, la preparazione degli ordini e il montaggio manuale di componenti pesanti o di grandi dimensioni in posture chinate o inclinate in avanti nei settori della logistica, della lavorazione del legno e della lavorazione dei metalli. L’esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro può essere utilizzato in generale ovunque si osservino tali schemi di movimento.

Per quanto tempo è possibile indossare un esoscheletro per la flessione in avanti durante un turno di lavoro?

Un esoscheletro passivo per la flessione in avanti è progettato per essere utilizzato per l’intera giornata, durante tutto il turno di lavoro, senza alcuna limitazione legata alla durata della batteria.

Poiché i sistemi passivi funzionano esclusivamente in modo meccanico, non vi sono limiti di autonomia imposti da una fonte di alimentazione. Il comfort e l’adattamento individuale sono i fattori chiave. Si raccomanda un periodo di adattamento graduale di 2–4 settimane.

L’esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro di Schmalz è realizzato con materiali traspiranti e lavabili ed è adatto sia all’uso in ambienti interni che all’aperto. Inoltre, può essere indossato e tolto rapidamente, quindi può essere facilmente rimosso durante le pause o quando si svolgono attività che non comportano il sollevamento di carichi, per poi essere indossato nuovamente in un attimo. Ciò favorisce un utilizzo prolungato e confortevole.

Quali muscoli e parti del corpo allevia in particolare un esoscheletro per la flessione in avanti?

Un esoscheletro per la flessione in avanti allevia principalmente lo stress sulla colonna lombare (segmento L4/L5), sui muscoli erettori spinali e sui dischi intervertebrali durante i movimenti o le posture in cui la parte superiore del corpo è piegata in avanti.

Non viene esercitata alcuna sollecitazione aggiuntiva sulle strutture legamentose, poiché il sistema rigido non esercita alcuna forza di compressione sulla colonna vertebrale. La riduzione dell’affaticamento muscolare comporta inoltre un minore esaurimento complessivo dei muscoli della schiena nel corso di un turno di lavoro.

Per quali altezze è indicato l'esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro?

L'esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro è disponibile in due misure. Il manuale per l’uso include raccomandazioni specifiche per la scelta della misura appropriata.

Entrambe le misure coprono la stragrande maggioranza della popolazione attiva. Il livello di assistenza e i tempi di attivazione sono regolabili individualmente, consentendo di adattare l’esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro a diverse corporature e attività. Si raccomanda un periodo di adattamento individuale di 2-4 settimane.

Ogni dipendente ha bisogno di un proprio esoscheletro?

Grazie ai componenti in tessuto lavabile e traspirante, questi articoli possono essere riutilizzati da più dipendenti.

È possibile indossare da soli l'esoscheletro per la flessione in avanti?

Sì, tutte le cinghie e i controlli sono facilmente accessibili e regolabili autonomamente. Scopri qui tutto ciò che devi sapere su come indossare e regolare l’esoscheletro per la flessione in avanti.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.