Sistema di aspirazione
Il termine “sistema a vuoto” viene utilizzato per descrivere dispositivi di movimentazione che funzionano tramite il vuoto. I sistemi a vuoto di Schmalz trovano impiego in tutti i settori della movimentazione. È possibile distinguere tra sistemi a vuoto manuali e automatizzati. I sistemi a vuoto di Schmalz vengono utilizzati in un’ampia varietà di settori industriali per garantire un’efficiente automazione dei processi. La nostra gamma di soluzioni spazia dalle pinze di presa universali flessibili e facilmente integrabili a soluzioni di sistema complesse e configurate su misura.
I sistemi a vuoto vengono utilizzati come pinze di presa nelle applicazioni automatizzate. Ogni sistema a vuoto è costituito dai seguenti componenti:
- Le ventose a vuoto e i dispositivi di presa speciali (1) fungono da elemento di collegamento tra la macchina e il pezzo da lavorare e garantiscono una presa sicura del pezzo stesso. È necessario scegliere la ventosa o il dispositivo di presa speciale più adatto in base all’applicazione.
- Elementi di fissaggio ( 2): questi collegano la o le pinze di presa al resto del sistema a vuoto e costituiscono quindi la base del sistema. Le pinze di presa vengono fissate alla struttura di base tramite supporti e adattatori. Per compensare le variazioni di altezza del pezzo, tra il supporto e la pinza di presa vengono utilizzati aste a molla. I montaggi snodati consentono di adattare le pinze di presa a superfici irregolari.
- Generatore di vuoto (3): il generatore di vuoto è responsabile della creazione del vuoto richiesto nel sistema di aspirazione. Si può distinguere tra generatori di vuoto pneumatici ed elettrici. I generatori di vuoto pneumatici sono estremamente compatti, il che consente di integrarli direttamente nel sistema di aspirazione. Sono inoltre in grado di eseguire tempi ciclo molto brevi. I generatori di vuoto elettrici vengono utilizzati quando sono richieste capacità di aspirazione molto elevate. Esistono quattro diversi tipi di generatori di vuoto: eiettori, unità di vuoto, pompe per vuoto e soffianti per vuoto.
- Interruttori e dispositivi di controllo del sistema ( 4): I dispositivi per il controllo del sistema sono importanti per il funzionamento sicuro di un sistema di vuoto. A tale scopo, Schmalz offre componenti di misura e di regolazione. Tra questi figurano interruttori di vuoto, pressostati, dispositivi di misura e regolazione e dispositivi di allarme. Gli adattatori e gli attacchi per i diversi tipi di interruttori sono adattati in base alle norme locali, alle esigenze del cliente e allo specifico sistema di vuoto.
- Filtri e raccordi (5): I filtri servono a proteggere il sistema di vuoto da eventuali danni. Filtrano l’aria prima che entri nel sistema, proteggendo così il generatore di vuoto da contaminazioni e danni. I distributori di vuoto distribuiscono l’aria compressa nei sistemi di vuoto con generazione decentralizzata del vuoto ai singoli eiettori. In caso di generazione centralizzata del vuoto, distribuiscono il vuoto alle singole ventose. La gamma di prodotti Schmalz comprende inoltre tutti i tubi flessibili e le connessioni necessarie per realizzare un sistema di vuoto funzionante.
- Tecnologia delle valvole ( 5): Le valvole vengono utilizzate per il controllo del vuoto e dell’aria compressa. Ciò aumenta l’affidabilità del processo. È possibile distinguere tra valvole elettromagnetiche, valvole di esclusione, valvole ad impulsi, valvole antiritorno e valvole manuali. Le resistenze di flusso possono inoltre ridurre la sezione di flusso nel sistema di vuoto, consentendo alla pinza di presa di manipolare pezzi che presentano fessure.
Sistemi di aspirazione personalizzati
I sistemi di aspirazione personalizzati di Schmalz vengono realizzati sulla base del ragno di presa a vuoto SSP. Una variante base generale costituisce il punto di partenza per le varianti personalizzate in base alle esigenze del cliente. A seconda dell’applicazione, la ragnatela di presa a vuoto può essere adattata perfettamente alle condizioni in loco. Grazie alla nostra ampia gamma di oltre 4000 diversi componenti per il vuoto, siamo in grado di configurare il sistema di aspirazione richiesto insieme ai nostri clienti.
I ragni di presa a vuoto sono costituiti dai vari componenti sopra descritti e costituiscono quindi una base estremamente versatile per un'ampia gamma di sistemi di vuoto. Grazie a un sistema modulare standardizzato di singoli componenti perfettamente coordinati tra loro, questi sistemi di vuoto possono essere rapidamente adattati all’applicazione specifica.
Le ragnatele di presa a vuoto Schmalz vengono utilizzate in tutte le applicazioni in cui i sistemi a vuoto devono soddisfare requisiti particolarmente elevati. Offrono soluzioni per l’automazione dei processi di handling nella produzione, nell’assemblaggio e nei processi di controllo qualità, aiutano a collegare i robot nelle presse e nei centri di piegatura, oppure vengono impiegate per il confezionamento nei centri di stoccaggio e distribuzione.