Moduli di eiettore
- Generatore di vuoto piccolo e compatto
- Per la generazione di vuoto centralizzata e decentralizzata
- Silenziatore integrato
I generatori di vuoto pneumatici funzionano in base al principio di Venturi.
L'aria compressa viene introdotta nell'eiettore (A).
Grazie al restringimento della sezione dell'ugello motore (ugello Venturi [B]), l'aria compressa viene accelerata. La pressione dinamica aumenta, mentre la pressione statica dell'aria diminuisce simultaneamente.
Una volta superato l'ugello movente, l'aria accelerata si espande e si genera di vuoto.
L'aria viene "aspirata" nell'eiettore attraverso l'attacco del vuoto (D).
L'aria compressa fuoriesce dall'eiettore attraverso il silenziatore (C) insieme all'aria "aspirare".
I generatori di vuoto che funzionano secondo il principio di Venturi sono particolarmente adatti per accelerazioni molto elevate.
Le pinze di presa a vuoto sono controllabili individualmente
Eiettori di diverso design per una generazione di vuoto centrale o decentralizzata a seconda dell'applicazione
Diverse classi di prestazione per adattarsi al pezzo e all'applicazione
Funzionamento pneumatico con generazione integrata di vuoto
L'aria compressa fuoriesce attraverso i fori della ventosa e subisce una forte accelerazione.
A causa dell'aumento della velocità, la pressione statica diminuisce e si produce un vuoto (A) ("Equazione di Bernoulli").
L'aria accelerata fuoriesce lateralmente (B); si crea un "cuscino d'aria" tra la ventosa galleggiante e il pezzo da lavorare.
La compensazione della perdita è assicurata da un'elevata portata, che consente di manipolare e separare anche pezzi porosi.
L'effetto Bernoulli garantisce l'handling dei pezzi con un contatto minimo.
Le ventose flottanti funzionano secondo il pricipio di Bernoulli
Handling senza contatto e delicato di pezzi sottili e sensibili grazie all'effetto Bernoulli
Separazione sicura di pezzi sottili e porosi
Funzionamento pneumatico con generazione di vuoto integrata
Con il principio di Coanda, l'aria compressa viene guidata attraverso una fessura anulare che la accelera.
L'aumento della velocità del flusso provoca l'"effetto Coanda", in cui l'aria in uscita segue una superficie convessa.
L'aria che scorre lungo la superficie produce un'aspirazione ("trascinamento") nell'aria ambiente
Elevata capacità di aspirazione e basso consumo d'aria (la pressione di esercizio richiesta è da 1 a 5 bar) grazie all'effetto Coanda
L'ampia superfice di contatto e le strette aperture per il vuoto impediscono di aspirare o danneggiare il pezzo.
Le superfici ventose possono essere agganciate anche in parte