Schmalz

Principes de fonctionnement de la génération du vide

Principe de Venturi

Principe de fonctionnement

  • Les générateurs de vide pneumatiques fonctionnent selon le principe de Venturi.
  • De l'air comprimé est introduit dans l'éjecteur (A).
  • En raison de la réduction de la section obturatrice de la buse motrice (la buse Venturi [B]), l'air comprimé est accéléré. La pression dynamique augmente, tandis que la pression statique de l'air diminue simultanément.
  • Après avoir passé la buse motrice, l'air accéléré se détend et un vide est généré
  • L'air est "aspiré" par le raccord vide (D) dans l'éjecteur.
  • L'air comprimé s'échappe de l'éjecteur par le silencieux (C) en même temps que l'air "aspiré".

Avantages

  • Les générateurs de vide fonctionnant selon le principe de Venturi sont particulièrement adaptés aux très fortes accélérations.
  • Les préhenseurs par le vide peuvent être commandés individuellement.
  • Éjecteurs de différentes constructions pour une génération du vide centralisée ou décentralisée en fonction de l'application
  • Différentes classes de puissance en fonction de la pièce et de l'application

Le principe Bernouilli

Principe de fonctionnement

  • Fonctionnement pneumatique avec génération du vide intégrée
  • L'air comprimé s'échappe par les trous de la ventouse et est fortement accéléré.
  • L'augmentation de la vitesse entraîne une baisse de la pression statique et la formation d'un vide (A) ("équation de Bernoulli").
  • L'air accéléré s'échappe sur le côté (B) ; un "coussin d'air" se forme entre la ventouse flottante et la pièce.
  • Les fuites sont compensées par un volume de flux élevé, ce qui permet de manipuler et de séparer même des pièces poreuses.
  • L'effet Bernoulli assure que les pièces sont manipulées avec un contact minimal.
  • Les ventouses àoussin d'air fonctionnent selon le principe Bernouilli

Avantages de la ventouse

  • Manipulation en douceur, avec minimum de contact, de pièces fines et sensibles grâce à l'effet Bernoulli
  • Séparation fiable des pièces fines et poreuses

Le principe de Coanda

Principe de fonctionnement

  • Fonctionnement pneumatique avec génération du vide intégrée
  • Selon le principe Coanda, l'air comprimé est guidé à travers un entrefer qui l'accélère
  • L'augmentation de la vitesse d'écoulement entraîne un "effet Coanda" dans lequel l'air qui s'échappe suit une surface convexe.
  • L'air qui s'écoule le long de la surface produit une aspiration ("entraînement") dans l'air ambiant.

Avantages

  • Capacité d'aspiration élevée et faible consommation d'air (la pression de service exigée est de 1 à 5 bars) grâce à l'effet Coanda.
  • Une grande surface de contact avec des orifices de vide étroitement positionnés empêche l'aspiration ou l'endommagement de la pièce.
  • Les surfaces de ventouse peuvent être conservées en partie.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier