Schmalz

Sacchi per sollevatore a vuoto / Merci in sacchi

I sollevatori a vuoto per sacchi e merci in sacchi sono dispositivi utilizzati nella movimentazione dei materiali in grado di sollevare, spostare e depositare i pezzi in modo ergonomico e sicuro grazie all’uso del vuoto. I sollevatori a vuoto Schmalz per sacchi e merci in sacchi appartengono alle seguenti sottocategorie della serie Jumbo:

  • Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex
  • Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint
  • Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint EX
  • Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex High-Stack
  • Sollevatore tubo a vuoto Jumbo Low-Stack

Le caratteristiche più importanti dei sollevatori a vuoto per sacchi e merci in sacchi sono l’ergonomia e un maggiore rendimento. Le soluzioni per la movimentazione che tutelano la salute dei dipendenti sono ideali per il prelievo e il deposito di merci in sacchi pesanti e ingombranti. I sollevatori tubo a vuoto garantiscono un ambiente di lavoro salubre per i vostri dipendenti. Utilizzando un sollevatore a vuoto, riducete ed evitate le assenze per malattia, eseguendo così un aumento della produttività.

Trova il tuo contatto

Soluzioni per la handling di sacchi e merci in sacchi

A seconda dell’applicazione, è possibile scegliere tra diversi sollevatori a vuoto per la handling di sacchi e merci insaccate. Le cinque diverse categorie di sollevatori tubo a vuoto Jumbo presentano caratteristiche applicative distinte:

  • Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex movimenta merci più leggere fino a 50 kg in modo ergonomico e con elevate frequenze di ciclo, grazie al comando a un dito.
  • Con i due sollevatori a tubi a vuoto JumboSprint e JumboSprint EX, i pezzi compatti possono essere spostati facilmente grazie alla maniglia di comando rotante. Il tipo JumboSprint EX viene utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive. Le serie JumboSprint e JumboSprint EX movimentano pezzi con un peso fino a 300 kg.
  • Con il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex High-Stack, è possibile movimentare in modo ergonomico sacchi e merci in sacchi fino a un’altezza di impilamento di 255 cm e un peso del pezzo di 50 kg
  • Il sollevatore tubo a vuoto Jumbo Low-Stack può essere azionato in modo sicuro grazie alla sua manopola girevole ed è ideale per prelevare sacchi da altezze ridotte o per raggiungere punti profondi all’interno dei contenitori di trasporto. La capacità massima di sollevamento dei sacchi o delle merci insaccate non deve superare gli 80 kg.

Prodotti Schmalz per la handling di sacchi e merci in sacchi

I seguenti tipi di sollevatori tubo a vuoto Jumbo sono adatti alla handling di sacchi e merci in sacchi:

Prodotti

Il sistema gru giusto per ogni sollevatore a vuoto per sacchi e merci in sacchi

I sollevatori a vuoto Schmalz per la movimentazione di sacchi sono integrati da sistemi gru. I sistemi gru in alluminio e le gru girevoli, caratterizzati da un funzionamento dolce, sono stati adattati alle capacità di sollevamento dei sollevatori a vuoto. Il sistema modulare consente una semplice integrazione del sollevatore a vuoto e del sistema gru nell'ambiente di lavoro esistente.

Prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello