FA-X / FA-M gestione degli errori
| DataDictionary | Numero (nuovo) | Numero di errore vecchio |
Display di testo | Possibile causa | Soluzione | |||
| 130 | 0x0082 | Bit 0 | Internal error: data corruption | Error 001 | E01 | Errore interno: memoria dati | La tensione di alimentazione dopo la modifica dei parametri è stata disattivata troppo velocemente; il processo di memorizzazione non è stato concluso correttamente. | Eliminare l’errore ripristinando le impostazioni di fabbrica con la funzione o il parametro [rE5]. Caricare il set dati valido con il tool di engineering. Se l'errore [E01] si verifica nuovamente dopo il reinserimento delle alimentazioni di tensione, contattare il servizio di assistenza Schmalz. |
| 130 | 0x0082 | Bit 2 | Supply voltage too low | Error 003 | E07 | Tensione di alimentazione troppo bassa | Tensione di alimentazione sensore troppo bassa | Verificare l’alimentatore e il carico di corrente. Aumentare la tensione di alimentazione |
| 130 | 0x0082 | Bit 3 | Supply voltage too high | Error 004 | E17 | Tensione di alimentazione troppo alta | Tensione di alimentazione sensore troppo alta. | Verificare l’alimentatore. Ridurre la tensione di alimentazione |
| 130 | 0x0082 | Bit 6 | Short circuit at OUT2 | Error 007 | Cortocircuito OUT2 | Cortocircuito su OUT2. | Controllare OUT2. | |
| 130 | 0x0082 | Bit 10 | Vacuum Sensor calibration failed | Error 011 | E03 | Calibr. sensore vuoto non riuscita | Impostazione origine del sensore del vuoto al di fuori della tolleranza 3% FS. La calibratura è stata attivata da un valore di misurazione troppo alto o troppo basso. | Ventilare il circuito del vuoto. Ricalibratura del sensore di vuoto. |
| 130 | 0x0082 | Bit 11 | Pressure Sensor calibration failed | Error 012 | Calibr. sensore pressione non riuscita | Impostazione origine del sensore pressione al di fuori della tolleranza 3% FS. La calibratura è stata attivata da un valore di misurazione troppo alto o troppo basso. | Ventilare il circuito del vuoto. Ricalibrare il sensore pressione. | |
| 130 | 0x0082 | Bit 15 | IO-Link communication interruption | Error 016 | E08 | Comunicazione IO-Link interrotta | Connessione al master interrotta. | Controllare il cavo di connessione. Ripetere il Power Up. |
| 146 | 0x0092 | Bit 0 | Valve protection | Warning 001 | Protezione valvole attiva | Controllare la presenza di perdite nel sistema Se necessario, adeguare "Min evacuation time" attraverso le impostazioni di processo. | ||
| 146 | 0x0092 | Bit 1 | Evacuation time above limit | Warning 002 | Tempo di evacuazione limite superato | Controllare la presenza di perdite nel sistema Se necessario, adeguare "Permissible evacuation time t1" attraverso le impostazioni di processo. | ||
| 146 | 0x0092 | Bit 2 | Leakage rate above limitd | Warning 003 | Limite livello di perdita superato | Livello di perdita impostato superato. | Controllare la presenza di perdite nel sistema Se necessario, adeguare "Permissible leakage rate" attraverso le impostazioni di processo. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 3 | SP1 not reached in suction cycle | Warning 004 | SP1 non raggiunto nell’ultimo ciclo | Nell’ultimo ciclo il punto di commutazione impostato non è stato raggiunto. | Controllare la presenza di perdite nel sistema Se necessario, adeguare “SP1" attraverso le impostazioni di processo. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 4 | Free Flow Vacuum over SP2 | Warning 005 | Pressione dinamica superiore a rilevamento pezzi (SP2) | Il valore del vuoto con l’aspirazione libera è superiore al rilevamento pezzi (SP2). | Controllare la presenza di sporco e sezioni adeguate nel sistema. Se necessario, adeguare SP2 attraverso le impostazioni di processo. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 5 | Sypply voltage out of operating range | Warning 006 | Tensione di alimentazione: fuori da campo ammesso | Tensione di alimentazione: fuori da campo ammesso. | Verificare la tensione di alimentazione. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 8 | Input pressure out of operation range | Warning 009 | Pressione d’ingresso fuori da campo ammesso | La pressione d’ingresso è al di fuori del campo specificato. | Controllare la pressione d’ingresso. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 12 | Air saving function limited | Warning 013 | Funzione risparmio aria limitata, rilevato vuoto basso | La funzione risparmio aria rileva il vuoto ridotto e limita il numero minimo di eiettori disattivabili. | Controllare la presenza di perdite nel sistema Se necessario, adeguare "SP1", "SP2" o "Min. evacuation time" attraverso le impostazioni di processo. | |