Schmalz

FA-X / FA-M gestion des erreurs

DataDictionary Nombre (nouveau) Nombre d'erreur
ancien
Affichage du texte Cause possible Solution
130 0x0082 Bit 0 Internal error: data corruption Error 001 E01 Erreur interne : mémoire de données La tension d’alimentation a été coupée trop rapidement après la modification de paramètres ; l’enregistrement n’a pas été entièrement terminé. Supprimer l’erreur en restaurant le réglage d’usine avec la fonction ou le paramètre [rE5]. Installer un jeu de données valide avec Engineering Tool. Si l’erreur [E01] réapparait après la réactivation des tensions d’alimentation, veuillez contacter le service Schmalz.
130 0x0082 Bit 2 Supply voltage too low  Error 003 E07 Tension d’alimentation trop basse Tension d’alimentation du capteur trop basse. Contrôler le bloc d’alimentation et la charge électrique. Augmenter la tension d’alimentation
130 0x0082 Bit 3 Supply voltage too high  Error 004 E17 Tension d’alimentation trop élevée Tension d’alimentation du capteur trop élevée. Contrôler le bloc d’alimentation. Réduire la tension d’alimentation
130 0x0082 Bit 6 Short circuit at OUT2 Error 007   Court-circuit OUT2 Court-circuit sur OUT2. Contrôler OUT2.
130 0x0082 Bit 10 Vacuum Sensor calibration failed Error 011 E03 Échec de l’étalonnage du capteur de vide Réglage du point zéro du capteur de vide en dehors de la tolérance de 3 % FS. L’étalonnage a été déclenché suite à une valeur mesurée trop élevée ou trop basse. Ventiler le circuit de vide. Étalonner une nouvelle fois le capteur de vide
130 0x0082 Bit 11 Pressure Sensor calibration failed Error 012   Échec de l’étalonnage du capteur de pression Réglage du point zéro du capteur de pression en dehors de la tolérance de 3 % FS. L’étalonnage a été déclenché suite à une valeur mesurée trop élevée ou trop basse. Ventiler le circuit de vide. Étalonner une nouvelle fois le capteur de pression.
130 0x0082 Bit 15 IO-Link communication interruption Error 016 E08 Communication IO-link interrompue Connexion au master interrompue. Contrôler le câble de raccordement. Réactiver (power up).
146 0x0092 Bit 0 Valve protection Warning 001   Fonction de protection de vanne active   Contrôler la présence de fuites dans le système. Personnaliser le « Min. evacuation time » (temps d’évacuation minimal) à l’aide des paramètres de processus, si nécessaire.
146 0x0092 Bit 1 Evacuation time above limit Warning 002   Limite du temps d’évacuation dépassée   Contrôler la présence de fuites dans le système. Personnaliser le « Permissible evacuation time t1 » (temps d’évacuation admissible t1) à l’aide des paramètres de processus, si nécessaire.
146 0x0092 Bit 2 Leakage rate above limitd Warning 003   Limite du taux de fuite dépassée Le taux de fuite configuré a été dépassé. Contrôler la présence de fuites dans le système. Personnaliser le « Permissible leakage rate » (taux de fuite admissible) à l’aide des paramètres de processus, si nécessaire.
146 0x0092 Bit 3 SP1 not reached in suction cycle Warning 004   Valeur SP1 non atteinte lors du dernier cycle Le point de commutation réglé n’a pas été atteint lors du dernier cycle. Contrôler la présence de fuites dans le système. Personnaliser « SP1 » à l’aide des paramètres de processus, si nécessaire.
146 0x0092 Bit 4 Free Flow Vacuum over SP2 Warning 005   Pression d’accumulation supérieure à la détection des pièces (SP2) La valeur de vide en aspiration libre est supérieure à la détection des pièces (SP2). Vérifier que le système ne présente pas d’encrassements et que les sections transversales sont appropriées. Personnaliser SP2 à l’aide des paramètres de processus, si nécessaire.
146 0x0092 Bit 5 Sypply voltage  out of operating range Warning 006   Tension d’alimentation : hors de la plage admissible Tension d’alimentation : hors de la plage admissible. Contrôler la tension d’alimentation.
146 0x0092 Bit 8 Input pressure out of operation range Warning 009   Pression d’entrée hors de la plage admissible La pression d’entrée se situe en dehors de la plage spécifiée. Contrôler la pression d’entrée.
146 0x0092 Bit 12 Air saving function limited Warning 013   Fonction économie d’énergie limitée, faible vide détecté La fonction économie d’énergie détecte un vide faible et limite le nombre minimal d’éjecteurs pouvant être désactivés. Contrôler la présence de fuites dans le système. Personnaliser « SP1 », « SP2 » ou « Min. evacuation time » (temps d’évacuation minimal) à l’aide des paramètres de processus, si nécessaire.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier