Schmalz

Manipolazione manuale • Logistica • Alimenti • Sollevatori tubo a vuoto JumboErgo

Sollevatore a vuoto JumboErgo per la movimentazione di due blocchi di formaggio con ventosa doppia

Nel 2006 fu realizzato un caseificio interamente automatizzato per la produzione di formaggio duro e formaggio da taglio che soddisfa i più elevati requisiti e standard di qualità. Il magazzino verticale computerizzato richiede lo spostamento di ca. 1500 blocchi di formaggio al giorno. L'azienda impiegava già un modello più vecchio dei dispositivi di sollevamento di Schmalz di cui era molto soddisfatta che però non riusciva più a stare al passo con l'aumento della produttività.

Il sistema di movimentazione sollevatore a vuoto JumboErgo 140 viene impiegato per sollevare due blocchi di formaggio. L'apparecchio è montato su un impianto gru in alluminio SRA che garantisce una distribuzione ottimale dei carichi. I 2 blocchi di formaggio con le misure 570 x 570 mm (lunghezza x larghezza) e spessore di 150-200 mm vengono sollevati con una ventosa doppia e spostati per il commissionamento automatico. Le ventose possono essere spostate sulla traversa. Il sollevatore JumboErgo 140 può sollevare agevolmente i due blocchi di formaggio con un peso di 60 kg ciascuno, aumentando la produttività del 50 %.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello