Schmalz

Automated handling • Logistics • Cans • Layer gripping system SPZ

캔의 자동 다층 처리를 위한 진공 층 그리핑 시스템 SPZ

포장 프로세스 내에서 캔 층을 운송하는 물류 프로세스를 구현하기 위해 Schmalz에서 진공 층 그리핑 시스템을 구매하기로 결정했습니다.

SPZ 진공 레이어 그리핑 시스템은 90개의 캔으로 구성된 완전한 레이어를 운반합니다. 특정 캔 크기에 묶여 있지 않으므로 총 중량이 16kg에서 34kg인 서로 다른 캔 레이어가 레이어 그립 시스템에 문제를 일으키지 않습니다. 특허 받은 밀봉 폼은 벨트를 사용하여 캔의 누출을 방지하고 높은 유지력을 제공합니다. 이러한 방식으로 생산성이 크게 향상될 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.