Schmalz

Manipulación automatizada • Logística • Latas • Sistemas de ventosas para capa completa SPZ

Sistema de manipulación de capas completas SPZ para la manipulación automatizada de capas de latas

Para realizar el proceso logístico del transporte de capas de latas dentro del proceso de envasado, se decidió comprar un sistema de manipulación de capas completas de Schmalz.

El sistema de manipulación de capas completas SPZ transporta capas completas compuestas de 90 latas. Además, no está diseñado para un tamaño determinado de latas, sino que las distintas capas de latas con pesos totales de entre 16 kg y 34 kg no constituyen ningún problema para el sistema de manipulación de capas completas. La hermetizante patentada evita las fugas, también con latas con borde perimetral y realiza elevadas fuerzas de retención. De este modo se pudo conseguir un claro aumento de la productividad.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta