Schmalz

Automated handling • Logistics • Cans • Layer gripping system SPZ

Vacuüm lagengrijpersysteem SPZ voor geautomatiseerde laag-voor-laag behandeling van blikken

Om het logistieke proces van het transport van lagen blikken binnen een verpakkingsproces te implementeren, besloot de onderneming een vacuüm-laaggrijpsysteem van Schmalz aan te schaffen.

Het vacuüm lagengrijpersysteem SPZ transporteert complete lagen bestaande uit 90 blikken. Het is niet gebonden aan een bepaalde blikgrootte, zodat de verschillende bliklagen met een totaalgewicht van 16 kg tot 34 kg geen probleem vormen voor het lagengrijpersysteem. Het gepatenteerde dichtingsschuim voorkomt lekken, zelfs wanneer de blikken op de transportband lopen, en bereikt hoge houdkrachten. Op die manier zou een aanzienlijke verhoging van de productiviteit kunnen worden bereikt.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.