Schmalz

Manual handling • Logistics • Vacuum tube lifters JumboSprint

진공관 리프터 JumboSprint는 설탕 자루를 혼합 욕조에 손쉽게 로드합니다.

제품 라인에서는 무엇보다도 유제품이 제조됩니다. 믹싱 욕조를 사용하여 우유를 다른 물질과 혼합하여 코코아가 함유된 차가운 음료를 만듭니다. 팔레트에 저장된 설탕 자루는 혼합 트로프 위로 들어 올려지고 채워지며, 이것은 수동으로 수행되었습니다. 무게가 50kg을 초과하고 600x400x20mm 크기의 가방은 다루기 어렵고 직원들에게 육체적인 부담이 되었습니다. 따라서 종종 작업은 두 사람만 수행할 수 있었습니다.

진공관 리프터 JumboSprint를 사용하면 설탕 자루를 정확하고 안전하게 처리할 수 있습니다. 낮추는 것은 브래킷을 "밀어서" 이루어지며, 올리는 것은 브래킷을 "당겨서" 이루어집니다. 종이 설탕 자루는 자루 흡입 패드로 매우 쉽게 들어 올릴 수 있습니다. 진공관 리프터 JumboSprint는 인체 공학, 간단한 조작, 속도 및 한 사람의 조작 측면에서 리프팅 보조 장치에 대한 요구 사항을 완전히 만족시킬 수 있습니다. 사용된 WK 벽걸이형 선회 크레인은 선회 베어링의 특수 미끄럼 베어링 덕분에 극도의 이동 용이성을 약속합니다. 낮은 공간 높이에도 불구하고 벽걸이형 선회 크레인은 사용 가능한 작업 공간을 잘 활용합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.