Schmalz

Manipulación manual • Logística • Sacos • Tubos elevadores por vacío JumboSprint

El elevador de tubos por vacío JumboSprint carga sin esfuerzo una cubeta de mezcla con sacos de azúcar

En una línea de producción se produce entre otras cosas un producto lácteo. Con una mezcladora, se mezcla la leche con otras sustancias para conseguir una bebida refrescante con cacao. Los sacos de azúcar, almacenados en palets, se levantan hasta la mezcladora para la mezcla, lo que se hacía manualmente. Los sacos de más de 50 kg de peso con dimensiones de 600x400x20mm eran difíciles de manipular, lo que resultaba muy fatigoso para los empleados. Con frecuencia, este trabajo tenían que realizarlo entre dos personas.

El elevador de tubo de vacío JumboSprint permite dirigir de forma exacta y segura los sacos de azúcar. La carga se baja con el movimiento de "presionar" el asa y se eleva con el de "levantar" el asa. Con la ventosa para sacos, los sacos de azúcar hechos de papel se levantan muy fácilmente. Los requisitos impuestos a este auxiliar de elevación en cuanto a ergonomía, manejo sencillo, rapidez y manejo mediante una sola persona se han podido satisfacer al completo con el elevador de tubo de vacío JumboSprint. La pluma giratoria mural WK utilizada ofrece una suavidad de funcionamiento extrema gracias al alojamiento deslizante especial del cojinete oscilante. Aunque el recinto sea de poca altura, la pluma giratoria mural garantiza un buen aprovechamiento de la superficie de trabajo disponible.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta