Schmalz

Calculation of Evacuation Times

The entire volume that has to be evacuated is required to calculate the efficiency of the vacuum system.

VG = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + ...

VG = Volume to be evacuated [m3]
V1 = Volume of suction cups [m3]
V2 = Volume of mounting elements [m3]
V3 = Volume of vacuum hoses [m3]
V4 = Volume of distributor [m3]
V5 = Volume of prefilter (if necessary) [m3]
V6 = Volume of solenoid valve (if necessary) [m3]
...

Example:
VG = 6 x 35 cm3 + 6 x 9.5 cm3 + 6 x 43 cm3 + 1 x 38.5 cm3
VG = 564 cm3 = 0.000564 m3

Calculation of evacuation time t [h]

t = (VG x In (Pa/Pe) x 1,3)/V

VG = Volume to be evacuated [m3]
In = Natural logarithm
Pa = Absolute start pressure [1,013 mbar]
Pe = Absolute final pressure [mbar]
V = Suction rate of vacuum generator [m3/h]

Example:
t = (0.000564 m3 x In (1,013 mbar / *400 mbar) x 1.3) / 6.95 m3
t = 0,0000980 h = 0,35 sec

*60% = 400 mbar absolute

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.