Schmalz

Calculation of Evacuation Times

The entire volume that has to be evacuated is required to calculate the efficiency of the vacuum system.

VG = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + ...

VG = Volume to be evacuated [m3]
V1 = Volume of suction cups [m3]
V2 = Volume of mounting elements [m3]
V3 = Volume of vacuum hoses [m3]
V4 = Volume of distributor [m3]
V5 = Volume of prefilter (if necessary) [m3]
V6 = Volume of solenoid valve (if necessary) [m3]
...

Example:
VG = 6 x 35 cm3 + 6 x 9.5 cm3 + 6 x 43 cm3 + 1 x 38.5 cm3
VG = 564 cm3 = 0.000564 m3

Calculation of evacuation time t [h]

t = (VG x In (Pa/Pe) x 1,3)/V

VG = Volume to be evacuated [m3]
In = Natural logarithm
Pa = Absolute start pressure [1,013 mbar]
Pe = Absolute final pressure [mbar]
V = Suction rate of vacuum generator [m3/h]

Example:
t = (0.000564 m3 x In (1,013 mbar / *400 mbar) x 1.3) / 6.95 m3
t = 0,0000980 h = 0,35 sec

*60% = 400 mbar absolute

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.