Schmalz

Efficiënte handling, ergonomisch werken

Iedereen die dagelijks handmatig tientallen containers laadt of lost kent het probleem: zware kartonnen dozen, ongemakkelijke houdingen, uitgeputte werknemers. De mobiele transportsystemen Destuff-it™ en Restuff-it™ bieden een oplossing en betalen zichzelf sneller terug dan verwacht. Schmalz biedt hiermee een oplossing die drie doelstellingen tegelijk uitvoert: hogere productiviteit, betere werkomstandigheden en meetbare kostenvoordelen.

De Destuff-it™ is een zelfrijdende grijpersystemen en transporteert ladingen met een gewicht tot 75 kilogram en een maximale breedte van 610 millimeter.

Er is meer nodig dan gemotiveerde werknemers om bedrijven draaiende te houden. Er is slimme technologie nodig om de productiviteit te verhogen en tegelijkertijd hun achterkant te ontlasten. Dit is precies waar de mobiele transportsystemen Destuff-it™ en Restuff-it™ van pas komen. Deze ergonomisch ontworpen oplossingen zijn geschikt voor bedrijven die dagelijks een groot aantal containers verwerken. Destuff-it™ ondersteunt het lossen, terwijl de bidirectionele Restuff-it™ variant vrachtdozen laadt en lost met dezelfde transportband. Beide grijpersystemen passen zich aan de respectievelijke voorschriften aan en zijn bijzonder effectief waar de ruimte beperkt is: in containers en vrachtwagenruimen.

Werknemers gebruiken de grijpersystemen aan het einde van transportlijnen om verschillende items te sorteren terwijl de goederen automatisch verder getransporteerd worden. Operators kunnen de grijpersystemen gebruiken om pakketten, dozen, zakken en bagage efficiënt en professioneel te palletiseren. Ze zijn met name geschikt voor niet-gepalletiseerde en ongesorteerde goederen. Met een verwerkingscapaciteit van twee containers per dag verdient de machine zichzelf in minder dan twee jaar terug. Overwerktoeslagen tijdens piekuren worden aanzienlijk verminderd en de benutting van het dock wordt aanzienlijk verbeterd.

Het verschil ligt in het detail

Het bewegende platform voor de operator kan tot een hoogte van 699 millimeter worden opgetild en brengt de persoon bij elke verpakking - of die nu helemaal op de bodem of hoog is. De aan alle kanten beweegbare kop van het grijpersysteem past zich aan elke positie op de containerwand aan. Het platform kan 250 kilogram dragen, terwijl de transportband zelf ladingen tot 75 kilogram verplaatst. Met een breedte van 610 millimeter en een snelheid van 3,7 meter per seconde kunnen Destuff-it™ en Restuff-it™ tot 2000 kartonnen dozen per uur uit de container transporteren. De operator sturing de machine via een gemakkelijk te bereiken console. De grijpersystemen zijn zelfrijdend en kunnen gemakkelijk van het ene laadperron naar het andere verplaatst worden. Beide grijpersystemen zijn zeer leverbaar tijdens piektijden en storingen zijn een uitzondering. Dit wordt bijvoorbeeld verzekerd door de modulaire band, waarvan de slijtageonderdelen snel en eenvoudig kunnen worden vervangen.

Veiligheid eerst

Geavanceerde veiligheidsfuncties beschermen operators tijdens het bedrijf. Voordat een persoon bekneld raakt, registreert de grijpersystemen de blokkering en stopt de band. LED strips brengen licht in de duisternis en verminderen het struikelgevaar. Een onderzoek door de Ohio State University in de VS bevestigt dit: Het grijpersysteem vermindert de belasting van schouder- en rugspieren en de wervelkolom aanzienlijk in vergelijking met handmatig werk. Dit verhoogt ook meetbaar de tevredenheid van werknemers.

Dankzij het mobiele transportsysteem Destuff-it™ kunnen werknemers bijna moeiteloos tot 2.000 pakketten per uur lossen.

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen