Schmalz

Schmalz Calculator

Oblicz siłę ssania, siłę trzymania oraz czas ewakuacji w sekundach

Schmalz Calculator pomaga projektantom, planistom i użytkownikom w niezawodnym projektowaniu systemów podciśnieniowych — bez czasochłonnych ręcznych obliczeń i konieczności wnikliwego analizowania arkuszy danych. Wystarczy wprowadzić zaledwie kilka danych, aby w mgnieniu oka określić wszystkie istotne parametry i podjąć przemyślane decyzje techniczne.

Przejdź do Schmalz Calculator

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa Schmalz Calculator?

Schmalz Calculator to bezpłatne narzędzie internetowe służące do projektowania systemów próżniowych. Użytkownicy wprowadzają odpowiednie dane dotyczące zastosowania — takie jak parametry przedmiotu obrabianego i procesu — a narzędzie automatycznie oblicza wymagane parametry podciśnienia oraz parametry projektowe.

Obliczenia opierają się na wieloletnim doświadczeniu firmy Schmalz w dziedzinie techniki podciśnieniowej i konstrukcji systemów. Dzięki temu użytkownicy mogą natychmiast uzyskać wiarygodne wyniki oraz szybko i bezpiecznie dobrać odpowiednie komponenty podciśnieniowe do danej aplikacji.

Co mogę obliczyć za pomocą Schmalz Calculator?

Narzędzie oblicza następujące wartości:

  • Liczba wymaganych przyssawek

  • Powierzchnia przyssania i średnica przyssawki

  • Wymóg siły ssania

  • Wymóg teoretycznej siły trzymania

  • Optymalny rozkład węży

  • czas ewakuacji

  • Wymóg szybkości zasysania

  • średnica węża

  • Obliczone ciśnienie otoczenia na dużych wysokościach

  • Natężenie przepływu na dławikach

  • Obliczanie obszaru filtrów z siatki drucianej

  • Kalkulator zwrotu z inwestycji w urządzenia do obsługi

Czy korzystanie z Schmalz Calculator jest bezpłatne?

Tak. Schmalz Calculator jest dostępny na stronie internetowej bezpłatnie i bez konieczności rejestracji.

Czy kalkulator nadaje się również do już istniejących systemów podciśnieniowych?

Tak. Schmalz Calculator nadaje się zarówno do projektowania nowych systemów próżniowych, jak i do analizy oraz optymalizacji już istniejących. Dzięki obliczeniu odpowiednich wartości można przeanalizować istniejące projekty i konkretnie zidentyfikować możliwości optymalizacji — takie jak siła ssania, czas ewakuacji czy szybkość zasysania.

W razie potrzeby eksperci firmy Schmalz ds. podciśnienia chętnie udzielą Państwu indywidualnych konsultacji.

Jak dokładne są wyniki i kiedy zaleca się zlecenie przeprowadzenia dochodzenia przez ekspertów firmy Schmalz?

Obliczenia wykonywane przez Schmalz Calculator opierają się na wieloletnim doświadczeniu firmy Schmalz w dziedzinie techniki podciśnieniowej i zapewniają wiarygodne wyniki przy projektowych obliczeniach i optymalizacji systemów podciśnieniowych. Ponieważ rzeczywiste warunki w praktyce mogą się różnić, w konkretnych przypadkach wyniki obliczeń mogą się różnić lub być nieprawidłowe. W przypadku złożonych aplikacji lub aplikacji o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa zalecamy również indywidualne dochodzenie przeprowadzone przez ekspertów firmy Schmalz.

Czy mogę korzystać z Schmalz Calculator w trybie offline i jak go zainstalować?

Tak. Schmalz Calculator jest dostępny jako progresywna aplikacja internetowa (PWA) i można go zainstalować na komputerach oraz urządzeniach mobilnych. Po zainstalowaniu narzędzie działa w pełni nawet bez połączenia z Internetem.

Instalacja odbywa się bezpośrednio przez przeglądarkę na danym urządzeniu. Następnie Schmalz Calculator można uruchamiać tak samo jak zwykłą aplikację.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.