Schmalz

Systemy mobilne i robotyka z bezprzewodowym interfejsem IO-Link – elastyczność i wydajność bez kabli

Uwolnij potencjał swoich systemów

Systemy mobilne i rozwiązania zrobotyzowane stają się coraz ważniejsze w nowoczesnej automatyzacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o elastyczne linie produkcyjne, autonomiczne systemy transportowe czy roboty współpracujące - wymogi dotyczące swobody ruchu, adaptacji i niezawodnej komunikacji stale rosną. IO-Link Wireless firmy Schmalz oferuje przyszłościowe rozwiązanie, które eliminuje połączenia kablowe i zapewnia nowy poziom swobody.

Dlaczego systemy mobilne i robotyka opierają się na komunikacji bezprzewodowej

Tradycyjne rozwiązania automatyzacji są często ograniczone przez przyłączeniowe kable. W ruchomych aplikacjach, takich jak roboty lub pojazdy sterowane automatycznie (AGV), kable mogą szybko się zużywać, pękać lub ograniczać swobodę ruchu. Prowadzi to do zwiększonych kosztów konserwacji, przestojów i ogranicza elastyczność systemów.

IO-Link Wireless eliminuje potrzebę stosowania kabli między sterownikiem a urządzeniami obiektowymi. Czujniki i siłowniki komunikują się bezprzewodowo w czasie rzeczywistym, co przynosi zdecydowane korzyści, zwłaszcza w przypadku osi ruchomych i obrotowych.

Zalety IO-Link Wireless dla systemów mobilnych i robotyki

Przykłady zastosowania w robotyce

  • Operacje typu pick-and-place: Roboty z elastycznymi chwytakami mogą obsługiwać różne elementy i szybko przełączać się między zadaniami

  • Mobilne platformy robotyczne: Zautomatyzowane pojazdy sterowane niezawodnie komunikują się z kontrolerem, nawet podczas złożonych ruchów i w zmiennym środowisku

  • Roboty współpracujące (coboty): Bezprzewodowa technologia czujników zwiększa bezpieczeństwo i mobilność w przestrzeni roboczej współdzielonej z ludźmi

Firma Schmalz integruje IO-Link Wireless bezpośrednio w swoich komponentach podciśnieniowych i systemach chwytakowych. Bez dodatkowych mostków lub modułów zewnętrznych oferujemy zajmujące niewiele miejsca, niezawodne rozwiązania, które znacznie upraszczają projektowanie i obsługę systemów mobilnych i zrobotyzowanych.

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w technice podciśnieniowej i automatyzacji - dla większej elastyczności, sprawności i przyszłości Twojej produkcji.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.