Schmalz

Lojistik Sektörü için Vakum Teknolojisi

Havalimanları, Intra Lojistik ve Dağıtım Lojistiği için Esnek Taşıma Çözümleri

Lojistik, dünya çapında en istikrarlı büyüme gösteren sektörlerden biridir. Uzmanlar bu sektörün gelecekte de büyümeye devam edeceğini öngörmektedir. Lojistik sektörünün süregelen ticari başarısı, devam eden küreselleşme ve artan çevrimiçi satışlar gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Bu görev çeşitliliği, lojistik sektörünün vakum teknolojisi için bir dizi zorluk teşkil ettiği anlamına geliyor: Farklı boyutlara ve ağırlıklara sahip malların yanı sıra tanımlanmamış konumların tek tek veya katmanlar halinde alınması gerekir. Bazı ürünler son derece geçirgendir, diğerleri ise taşıma sırasında deforme olabilir ve yüzeyleri ambalaj bandı veya sıkıştırma kayışları ile kaplanabilir. Aynı zamanda, lojistik sektöründeki işletmeler aşırı zaman baskısı altındadır.

Schmalz, lojistik sektöründeki çok çeşitli uygulamalar için müşteriye özel vakum bileşenleri, tutucu ve taşıma sistemleri geliştirmektedir. Bu sistemler, müşterilerin üretkenliklerini artırmalarını ve işyeri güvenliklerini ve ergonomilerini geliştirmelerini sağlar.

Ürün sorgulama

NEXO, beni yukarı kaldır.

Sadece bedeni değil, ruhu da canlandıran bir exoskeleton: Kullanıcıların eğik pozisyonlardan dik durmalarına yardımcı olan NEXO Pro öne eğilmeyi destekleyen Exoskeleton, iş günü boyunca hissedilir bir rahatlama ve daha fazla motivasyon sağlar.

Daha fazla bilgi edinin

Schmalz size lojistik sektöründe uygun çözümü sunuyor

Daha fazla bilgi edinmek için tek tek alanlara tıklayın.

1
İç ve Dağıtım Lojistiği
2
Havalimanı Lojistiği
İç ve Dağıtım Lojistiği

Vakum Teknolojisi için Gereklilikler

Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi

Ürünleri bütün bir ürün katmanı olarak ele alma
Schmalz'ın vakumlu alan gripper sistemleri SPZ, tüm ürün katmanlarını güvenli, hassas ve otomatik olarak tutabilir. Farklı ürün boyutlarına ve katman yapılarına kolayca uyum sağlarlar ve güçlü bir tutma kuvveti oluştururlar. Katman tutma sistemleri, koordineli bir modüler konsepte dayalı olarak müşterinin gereksinimlerine göre uyarlanır. Katman tutucu, yüzeyleri vakumla alınması zor olan iş parçalarını bile tutabilir.

Farklı ürünlerin paletlenmesi ve paletten çıkarılması
Schmalz'ın ürün yelpazesi özel paletleme ve paletten çıkarma çözümlerini içerir. Ürün katmanları sadece çok çeşitli boyut ve ağırlıklara değil, aynı zamanda çok farklı özelliklere de sahip olabilir: Bazıları geçirgendir; bazıları taşıma sırasında deforme olabilir. Schmalz'ın geniş alanlı gripper sistemleri veya katman kavrama sistemleri, farklı ürünlere ve yüzeylere esnek bir şekilde uyum sağlar. Bu, paletlerin tek bir tür yerine farklı ürünlerle doldurulabileceği anlamına gelir. Bireyselleştirilmiş, müşteriye özel boyutlandırma, optimum bir tasarım sağlar.

Otomatik paletleme ve paletten çıkarma
Üniversal gripper sistemleri değişen ürünlere uyum sağlayabilir. Tüm ürün katmanlarını veya tek ürünleri güvenli ve hassas bir şekilde kavrayabilirler. Vakumlu katman kavrama sistemleri SPZ tüm ürün katmanlarını kavrayabilir, vakumlu alan kavrama sistemleri tek ürünler veya daha küçük ürün aralıkları için kullanılır.

Vakumlu Taşıma ve Vinç Sistemleri

Manuel sipariş toplama ve paletleme iş akışları sırasında çok sayıda malın taşınması gerekir. Vakumlu kaldırma cihazları nesneleri kaldırma, döndürme ve taşıma gibi yorucu işleri kolaylaştırır. Vakumlu kaldırıcı, operatörleri iş parçalarının ağırlığından kurtarır, böylece gerekli taşıma hızlarına ergonomik olarak ulaşabilirler.

Lojistikte standart uygulamalar için Jumbo kaldırıcı

  • Ağırlığı 300 kg'a kadar olan malları hızlı ve kolay bir şekilde taşıyın
  • Karton kutular, variller, kovalar, çuvallar gibi çok çeşitli iş parçaları için kapsamlı tutucu yelpazesi

Yüksek pozisyonlar için JumboFlex High-Stack

  • Depolama alanlarında ve taşıma cihazlarında optimum alan kullanımı
  • Karton kutuları ve torbaları 255 cm istifleme yüksekliğine kadar optimum ergonomik aralıkta istiflemek için idealdir

Düşük pozisyonlar için Jumbo Low-Stack

  • İş parçalarının alçak pozisyonlardan ergonomik olarak alınması
  • Ağırlığı 180 kg'a kadar olan kasaların, çuvalların ve hava geçirmeyen iş parçalarının hızlı ve sık kaldırılması ve taşınması

Intra ve Dağıtım Lojistiği için ürün önerileri

Havalimanı Lojistiği

Vakum Teknolojisi için Gereklilikler

Ayıklama sistemlerine hem torbalar hem de bavullar girer. Bagaj kaldırıcı veya tutucunun farklı özelliklere sahip iş parçalarını işleyebilmesi gerekir.

Vakumlu Kaldırıcı JumboFlex

  • Ağırlığı 50 kg'a kadar olan iş parçaları için tek elle kullanım
  • Çanta ve valizler için askı kancalı ve vakumlu vantuzlu 2'si 1 arada tutucu
  • Vakumlu kaldırıcı ile mükemmel uyumlu veya tek başına vinç çözümleri

Küçük alanlar için vinç çözümleri

  • Özellikle alçak tavanlar için modüler düz pergelli, kolona monte ve duvara monte pergel vinç
  • Tavan yüksekliği 3 metreden itibaren

Bagaj Taşıma için ürün önerileri

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git