Schmalz

Rüzgar Enerjisi Endüstrisi için Vakum Teknolojisi

Güçlü kullanım için özel çözümler

Son birkaç yıldır rüzgar enerjisi sektörü dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biri olmuştur. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçiş, bu sektörün gelişimini hızlandırmıştır. Son teknolojik gelişmeler, rüzgar türbinlerinin verimliliğinde sürekli artışa yol açmıştır. Giderek daha yüksek göbeklere ve giderek daha büyük rotor kanatlarına doğru eğilim devam etmektedir. Uzunluğu 85 metreye ve ağırlığı birkaç tona varan bileşenlerin taşınması ve doğru kanat şeklinin yüksek hassasiyetle üretilmesi, üretim için yeni zorluklar oluşturmaktadır. Bu hızlı büyümeye ayak uydurmaya çalışan rotor kanadı üretim sektörü artık otomatik seri üretime doğru ilerliyor, bu da gelecekteki süreçler için yenilikçi konseptlerin ve vakumlu taşıma çözümlerinin gerekli olacağı anlamına geliyor.

Schmalz, çeşitli üretim teknolojileri ve formları için müşteriye özel vakumlu kaldırma cihazları geliştirmektedir. Bu, müşterilerin proses sürelerini minimuma indirmelerine, kaliteyi önemli ölçüde artırmalarına ve ergonomiyi iyileştirmelerine olanak tanır. Schmalz çözümleri öncelikle rotor kanatları ve nasellerin üretiminde kullanılmakla birlikte, kontrol kabinleri ve rüzgar enerjisiyle ilgili diğer unsurların üretiminde de kullanılmaktadır. Güvenilir bir görsel ve sesli uyarı cihazı, kullanım sırasında maksimum güvenlik sağlar.

Ürün sorgulama

Schmalz size rüzgar enerjisi endüstrisinde uygun çözümü sunuyor

Daha fazla bilgi edinmek için tek tek alanlara tıklayın.

1
Rotor Kanadı Üretimi için Vakum Teknolojisi
2
Nacelle Üretimi için Vakum Teknolojisi
Rotor Kanadı Üretimi için Vakum Teknolojisi

Vakum Teknolojisi için Gereklilikler

Kalıptan çıkarma güçleri göz önünde bulundurularak kalıptan çıkarma
Vakumlu kaldırma cihazları VacuMaster, rotor kanadı üretimi için çeşitli kalıptan çıkarma ve taşıma işlemlerini önemli ölçüde basitleştirir. Kaldırma cihazları, iş parçasını nazikçe ve güvenli bir şekilde kavrayan çoklu vantuzlarla donatılmıştır.

Birkaç ton ağırlığındaki iş parçalarının taşınması sırasında güvenlik
Vakum kaldırma cihazı VacuMaster bir veya iki vakum devresine, büyük bir vakum haznesine ve kumaş tutma kayışları veya mekanik güvenlik kelepçeleri gibi ek bir mekanik korumaya sahiptir. Bu şekilde kaldırma cihazı, rotor kanatlarını ve bileşenlerini taşırken bile maksimum proses güvenilirliği sağlar. Kaldırma cihazları ayrıca görsel ve sesli bir uyarı cihazıyla donatılmıştır.

Farklı şekillere esnek adaptasyon
Kaldırma cihazının vantuzları, iş parçası yüzeylerine en iyi şekilde uyum sağlayan özel bir sızdırmazlık profiline sahiptir. Tüm vantuzlar manuel sürgülü valfler kullanılarak açılıp kapatılabilir. Vantuzlar bir zincir süspansiyona, lineer arabalı rijit bir süspansiyona veya otomatik yükseklik ayarı için lineer tahriklere bağlanır. Bu, kaldırma cihazlarının hem kaldırılan iş parçalarının şekillerine uyum sağlayabileceği hem de şekilsiz iş parçalarını kaldırabileceği anlamına gelir.

Nacelle Üretimi için Vakum Teknolojisi

Vakum Teknolojisi için Gereklilikler

Kaplamanın döndürülmesi ve döndürülmesi
Münferit bileşenler, nacellerin son montajı sırasında nihai konumlarına getirmek için döndürülür veya döndürülür. Yan paneller 90°'ye kadar döndürülebilirken, bazı çatı elemanları 180° döndürülebilir. Schmalz'ın vakumlu kaldırma cihazları, bileşenleri güvenli ve nazik bir şekilde konumlandırmak için elektrikli bir döndürme ünitesi ile donatılabilir.

Birkaç ton ağırlığındaki iş parçalarının güvenli taşınması
Vakum kaldırma cihazı VacuMaster bir veya iki vakum devresine, büyük bir vakum haznesine ve kumaş tutucu kayışlar veya mekanik güvenlik kelepçeleri gibi ek bir mekanik korumaya sahiptir. Bu özellikleriyle kaldırma cihazı, nacelle üretimi sırasında maksimum proses güvenilirliği sağlar.

Ayrı ayrı kapatılabilen esnek vakum modülleri
Vakumlu kaldırma cihazının vantuzları, yaylı veya gimballere monte edilmiş süspansiyon kullanarak farklı bileşen şekillerine ve yüzeylerine esnek bir şekilde uyum sağlar. Schmalz'ın geniş ürün yelpazesi her yüzey için doğru vantuzu sunar. Vantuzlar, manuel sürgülü valfler kullanılarak kolayca açılıp kapatılabilir ve vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster'ın farklı bileşenlere uyarlanmasına olanak tanır.

Nacelle üretim sektörü için ürün önerileri

Belgeler

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git