Schmalz

Tecnología de vacío para la industria de la energía eólica

Soluciones individuales para una manipulación potente

En los últimos años, el sector de energía eólica es uno de los sectores con el crecimiento más rápido a nivel mundial. Acelerado por el cambio energético, abandonando los recursos energéticos fósiles y utilizando energías regenerativas. Gracias a los avances tecnológicos en los últimos años aumenta continuamente la eficiencia de las instalaciones de energía eólica. La tendencia sigue dirigida a alturas del buje crecientes y palas de rotor más grandes. El manejo de los componentes de hasta 85 metros de longitud y varias toneladas de peso y la geometría de pala exacta a producir plantea nuevos retos en la fabricación. Para hacer frente al rápido crecimiento, la fabricación de las palas de rotor se encuentra justamente en la encrucijada hacia la fabricación en serie automatizada de modo que se precisan conceptos innovadores y soluciones de manipulación por vacío para futuros procesos.

Schmalz está desarrollando elevadores por vacío específicos del cliente para diferentes tecnologías de fabricación y geometrías. Con ello, los clientes pueden reducir los clientes pueden reducir los tiempos de proceso a un mínimo, aumentar notablemente la calidad y mejorar la ergonomía. Soluciones de Schmalz se utilizan principalmente en la fabricación de palas de rotor y de góndolas, pero también en la fabricación de armarios eléctricos y otros procesos de la fabricación de instalaciones de energía eólica. Un dispositivo de aviso óptico y acústico fiable garantiza máxima seguridad en la manipulación.

Consultas de productos

Schmalz le ofrece la solución adecuada en la industria eólica

Haga clic en las secciones individuales para obtener más información.

1
Técnica de vacío para la fabricación de palas de rotor
2
Técnica de vacío para la fabricación de góndolas
Técnica de vacío para la fabricación de palas de rotor

Exigencias a la técnica de vacío

Desmoldeo teniendo en cuenta las fuerzas de desmoldeo
Los elevadores por vacío VacuMaster para la fabricación de palas de rotor facilitan considerablemente los diferentes procesos de desmoldeo y transporte. Los elevadores están equipados con varias ventosas que agarran la pieza de forma cuidadosa y segura.

Seguridad en la manipulación de las piezas de varias toneladas de peso
El elevador por vacío VacuMaster dispone de uno o dos circuitos de vacío, un gran acumulador de vacío y un seguro mecánico adicional como, por ejemplo, correas de sujeción textiles o grapas de bloqueo mecánicas. De este modo, el elevador garantiza máxima seguridad de proceso también durante el transporte de las palas de rotor y sus componentes. Además, los elevadores están dotados de un dispositivo de aviso óptico y acústico.

Adaptación flexible a contornos diferentes
Las ventosas del elevador disponen de un perfil hermetizante especial que se adapta de forma excelente a las superficies de la pieza. Todas las ventosas se pueden conectar y desconectar mediante válvulas de deslizamiento manual. Las ventosas están sujetadas a una suspensión de cadena, a una suspensión rígida con carros de desplazamiento lineales o a accionamientos lineales para el ajuste automático de altura. Por tanto, se pueden levantar con los elevadores tanto piezas con contorno preciso y sin contorno.

Técnica de vacío para la fabricación de góndolas

Exigencias a la técnica de vacío

Girar y bascular los revestimientos
En el montaje final de las góndolas se basculan o se giran algunos componentes para llevarlos a la posición final. Paredes laterales se basculan hasta 90°, parte de los elementos de techo se gira 180°. Los elevadores por vacío de Schmalz pueden equiparse con una unidad de basculación eléctrica para posicionar los componentes de forma segura y cuidadosa.

Seguridad en la manipulación de las piezas de varias toneladas de peso
El elevador por vacío VacuMaster dispone de uno o dos circuitos de vacío, un gran acumulador de vacío y un seguro mecánico adicional como, por ejemplo, correas de sujeción textiles o grapas de bloqueo mecánicas. De este modo, el elevador garantiza máxima seguridad de proceso en la fabricación de góndolas.

Módulos de ventosa flexibles y desconectables
Las ventosas del elevador por vacío se adaptan de modo flexible a formas de componentes y superficies diferentes. Esto se logra mediante una suspensión cardánica y con resorte. El amplio programa de productos de Schmalz ofrece la ventosa acertada para todas las superficies. Las ventosas se pueden conectar y desconectar fácilmente mediante válvulas de deslizamiento manual, de este modo, un elevador por vacío VacuMaster puede adaptarse a componentes diferentes.

Recomendaciones de productos para la fabricación de góndolas

Documentos

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta